This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:配置 weston.ini 以更改通过 J721E EVM 板上的 DP 端口连接时的显示分辨率

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1378091/j721exsomxevm-configure-the-weston-ini-to-change-resolution-of-display-when-connected-via-dp-port-on-j721e-evm-board

器件型号:J721EXSOMXEVM

工具与软件:

您好!

当我们通过器件的 DP 端口连接外部显示器时、我们要修改分辨率和刷新率。 社区人士是否可以指出、我们需要在 weston.ini 中的什么位置进行更改、以便它适用于通过 DP 端口连接的显示器?

谢谢你。