This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:捕获:错误:Ch0的帧不完整!!

Guru**** 2540040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379449/tda4ve-q1-capture-error-incomplete-frame-for-ch0

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

尊敬的先生:

我正在处理 OD 单摄像头流水线。

操作系统:RTOS + QNX
SDK : 9.2 (J721S2)

我正面临以下错误;

Grapy verify SUCCESS!
App Verify Graph Done! 
  1235.196788 s: ISS: Starting sensor [ISX016-UB913A_Q1] ... !!!
[MCU2_0]   1235.452851 s: Error writing 0x1 to UB960 register 0x4c 
[MCU2_0]   1235.452906 s:  UB960 Error: Reg Write Failed for regAddr 4c, cnt = 0
  1235.494816 s: ISS: Starting sensor [ISX016-UB913A_Q1] ... Done !!!


 ==========================================
 Mando TIDL Demo - Camera and Testdata based Object Detection
 ==========================================

 p: Print performance statistics

 e: Export performance statistics

 0: Show Object Detection Output

 1: Show LDC Output

 x: Exit

[MCU2_0]   1235.495190 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxCaptureDequeueFrameFromDriver:885]  CAPTURE: ERROR: Incomplete Frame for Ch0 !!!

出现这种情况的可能原因是、应用程序在 运行后在显示时冻结。


谢谢。此致、

Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vyom:

    "Capture: Error: Incomplete Frame for Ch0!!!"  

    这是因为捕获节点配置中的尺寸不匹配。

    我相信您的单凸轮应用的捕获工作正确吗?

    我想知道此应用有何不同?

    此致、

    Nikhil