主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
AM62x EVM | MCU+ SDK 8.06 |专注于 M4内核开发。
我想再次总结一下我在如何为 M4 MCU_MCAN0使用2条中断线方面的了解情况。
据我了解、MCAN0可以使用 M4中断编号59和60、但 SysConfig 中似乎没有示例代码或任何设置。
我的测试程序可以正常工作、但由于没有相关指南(至少我还没有看到任何内容)、我想确认以下实现是否可行。 我已将 ISR 拆分为发送和接收功能
1.以下代码 实现对于为 MCU MCAN 0使用2条中断线是否正确?
2.是否建议为 MCU MCAN0使用2条中断线路? 或者是否需要考虑任何注意事项?
3. MCAN_INTR_LINE_NUM_0似乎是指中断# 59、而 NUM_1是指中断# 60。 但我还没有看到这写在任何地方... 此行到 Interrupt#的映射是否正确?
谢谢!
使用2个中断线路的示例代码: