This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] M4F - RPMsg

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379806/m4f---rpmsg

器件型号:AM623

工具与软件:

您好!

适用于 M4F 的 MCU+SDK 中包含的 RPMsg IPC 示例是否应通过 CCS 加载?

如果是、我在加载时遇到问题:

如果没有、我会检查链接器、看不到是否存在资源表段、也看不到 resource_table.h 文件:

Im 在无 RTOS 环境下开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    具有 Linux 的 AM62x MCU+SDK IPC 示例 并不打算从 CCS 加载。  

    在 Linux 启动时、A53内核会更新资源表、因此 M4 IPC 应用程序在 Linux 启动时应该已经在运行。

    因此、当我们从 CCS 加载应用程序时、资源表不会被加载、应用程序会卡住。

    您将必须从 SBL 刷写应用程序、请在此处查找步骤- software-dl.ti.com/.../GETTING_STARTED_FLASH.html

    此致、

    Nitika