This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:在为单个 HOH 分配多个 PDU 时遇到问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379610/j721exsomxevm-encountered-an-issue-when-assigning-multiple-pdus-to-a-single-hoh

器件型号:J721EXSOMXEVM

工具与软件:

团队成员、您好!

在执行 CanAssist 测试案例(涉及将多个 PDU 分配给单个 HOH)时、我们在将多个 PDU 分配给单个 HOH 时遇到了问题。 一些消息丢失了。 但是、当我们将单个 PDU 分配给单个 HOH 时、所有消息都被正确接收。

我已经添加了为 CAN 生成的文件。 请查看它们、并告诉我、在为单个 Hoh 分配多个 PDU 时、我们是否需要注意某些特定事项。

此致、

Prashant Singh Tomar

e2e.ti.com/.../4645.Can_5F00_Cfg.ce2e.ti.com/.../4645.Can_5F00_PBcfg.ce2e.ti.com/.../4645.Can_5F00_Cfg.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prashant ,

    我看到配置文件完全不同。 您是否通过 TI -MCAL 插件生成了这些内容? 您能详细说明一下您的配置吗? 我想您使用的是简单的 CAN、但没有 CAN FD。

    您能否也与我分享您的示例自定义应用>?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、您好!

     

    此工程使用 TI MCAL 软件包 MCUSW_09_00_00_15_CONFIG + ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_00_00_02准备。 正如您在随附的生成的文件中所看到的、项目为基本 CAN 分配了两个 Rx PDU。 但是、在测试时仅接收到一个 PDU。 当我们为 PDU 分配单个 HOH 时、我们能够同时接收这两个 HOH。

     

    因此、我们想知道是否存在任何其他配置参数、我们必须小心为单个 HOH 分配多个 PDU 并使其正常工作。

    此致、  

    Prashant Singh Tomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:

    让我来检查您的配置文件、并分享我对它的看法  

    此致  

    Tarun Mukesh