Thread 中讨论的其他器件:IND-COMMS-SDK、SysConfig、 DP83869
工具与软件:
您好!
我正在 phytec 开发板上使用 am64x。 我正在尝试运行 IND-COMMS-SDK 的 EtherCAT 示例(版本09_01_00_03)。
用于 PRU_IEP 信号的 SysConfig 默认配置不适用于 phytec 板、因为它将引脚用于其他用途(例如、 PRG0_IEP0_EDC_SYNC_OUT1引脚用于 以太网 PHY 的 INT/PWDN)。
现在、我想知道 latch0/1和 sync0/1的信号是否甚至需要多路复用到引脚、或者它是否应该正确配置 am64x 的时间同步路由器、而不是多路复用相应引脚上的信号。
此致、
Jakob