This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:SK-AM62-LP

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1381213/sk-am62-lp-sk-am62-lp

器件型号:SK-AM62-LP

工具与软件:

大家好、团队成员:
任何人都请在 k3-am62-lp-sdk.dts 文件中提供构建步骤来获取.dtd 文件 、以及如何在启用 CAN_FD 时进行电路板内闪存。
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过从 SDK 目录中运行 make linux-dtbs 命令、可以从顶级 makefile 构建 dtb 文件。 请参阅:
    software-dl.ti.com/.../Top_Level_Makefile .html

    要在 AM62板上获得 CAN 支持、您需要在 U-boot 提示符下应用覆盖文件或 uEnv.txt 文件。 覆盖文件应位于 SD 卡根分区的 boot/dtb/ti 文件夹中。

    此致、
    Aparna