This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62X EVM LP:CAN##39;t BOOT through DFU (通过 DFU 引导)

Guru**** 2551760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1376209/am625-am62x-evm-lp-can-t-boot-through-dfu

器件型号:AM625

工具与软件:

您好、TI 支持:

我有一款 AM62X LP 评估套件、我尝试按照以下指南通过 DFU 启动电路板:  3.1.2. USB 器件固件升级(DFU)—处理器 SDK AM62x 文档

我正在使用此路径中提供的二进制文件: ti-processor-linux-sdk/bin/dfu_flash/bin/am62xx-LP-evm/hs

第一个命令似乎工作正常... 之后、我无法继续该指南中的过程。 请仔细观察下方的日志。


PS > dfu-util -R -a 0 -D .\tiboot3.bin
dfu-util 0.9

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to sourceforge.net/.../

Invalid DFU suffix signature
A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
Opening DFU capable USB device...
ID 0451:6165
Run-time device DFU version 0110
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 0110
Device returned transfer size 512
Copying data from PC to DFU device
Download        [=========================] 100%       308298 bytes
Download done.
state(6) = dfuMANIFEST-SYNC, status(0) = No error condition is present
state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
Done!
Resetting USB to switch back to runtime mode
PS C:\Users\CAJ7BRG\VM_SHARED\boot_binaries> dfu-util -l
dfu-util 0.9

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to sourceforge.net/.../

Found DFU: [0451:6165] ver=0200, devnum=55, cfg=1, intf=0, path="1-13", alt=1, name="UNKNOWN", serial="UNKNOWN"
Found DFU: [0451:6165] ver=0200, devnum=55, cfg=1, intf=0, path="1-13", alt=0, name="UNKNOWN", serial="UNKNOWN"
PS > dfu-util -R -a 0 -D .\tispl.bin
dfu-util 0.9

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to sourceforge.net/.../

Invalid DFU suffix signature
A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
Opening DFU capable USB device...
ID 0451:6165
Run-time device DFU version 0110
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: error get_status
PS C:\Users\CAJ7BRG\VM_SHARED\boot_binaries>

e2e.ti.com/.../dfu_2D00_boot_2D00_logs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在 Linux 环境中进行尝试、请遵循指南: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AeVbwnGEP1NObR9gnw1lhA__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 因此、我猜 SDK 中可用的二进制文件不适用于 DFU 启动、我需要构建新的二进制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。 您将需要使用重新编译 U-boot 二进制文件 am62x_evm_r5_usbdfu_defconfig .

    请修改  UBoot_Machine_R5 等级中 Rules.make 归档并重新构建。 使用新的二进制文件通过 DFU 进行刷写。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我执行了这些步骤、但仍然没有闪烁。 我得到与之前相同的行为。

    我曾尝试在 ti-sdk/board-support/u-boot-build 中刷写二进制文件

    我还需要构建 bl31.bin 和 bl32.bin 吗? 或者、我可以使用预构建的仿真器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="605158" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1376209/am625-am62x-evm-lp-can-t-boot-through-dfu/5259458 #5259458"]
    我曾尝试在 ti-sdk/board-support/u-boot-build中刷写二进制文件

    是的。 如果已使用顶级 makefile 命令重新构建 U-boot 二进制文件 生成 u-boot

    将 AM62x SK EVM Type-C USB 端口 J13连接到 Linux PC USB 主机端口。

    请确保电路板设置为 USB 外设引导模式:

    您无需构建任何其他东西。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低功耗 EVM 也是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 如果错误仍然存在、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我具有如这张图所示的开关。  我具有如图所示的所有连接、还有一根 USB-C 电缆。 我仍然无法闪光灯


    如果我连接两根 USB-C 电缆、则会显示 DFU 器件、但仍然无法刷写

    我还在 Rules.make 中更改此内容:

    #add platform for scripts.
    Platform?=am62xx-LP-EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Aparna Patra! 您是否建议我尝试其他步骤? 我将提供有关 EVM 的更多信息。

    板上的完整模型名称:AM62X 低功耗 SKEVM PROC124E1

    我也检查了  AM62x 低功耗 SK EVM 用户指南  发现此版本有错误... 这些错误和更改是否会导致我无法刷写此 EVM?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够尝试仅连接 J13 Type C 端口并移除电源。

    请在此设置中分享使用的命令和错误日志。 同时也与硬件快照有关。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我只是连接 J13、则在运行 dfu-util -l 时、dfu 设备不会出现

    在我的 EVM 上、J13指的是 Type C Power、J15指的是 Type C DRP。

    如果我将 J13连接到 PC、则在运行 dfu-util -l 后、该器件不显示
    如果我仅将 J15连接到 PC、则会显示器件、并且日志如下:

    PS C:\Users\CAJ7BRG\VM_SHARED\boot_binaries> dfu-util -l
    dfu-util 0.11
    
    Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
    Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
    This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
    Please report bugs to sourceforge.net/.../
    
    Found DFU: [0451:6165] ver=0200, devnum=28, cfg=1, intf=0, path="1-13", alt=1, name="SocId", serial="01.00.00.00"
    Found DFU: [0451:6165] ver=0200, devnum=28, cfg=1, intf=0, path="1-13", alt=0, name="bootloader", serial="01.00.00.00"
    PS C:\Users\CAJ7BRG\VM_SHARED\boot_binaries> dfu-util -R -a 0 -D .\tiboot3.bin
    dfu-util 0.11
    
    Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
    Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
    This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
    Please report bugs to sourceforge.net/.../
    
    Warning: Invalid DFU suffix signature
    A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
    Opening DFU capable USB device...
    Device ID 0451:6165
    Device DFU version 0110
    Claiming USB DFU Interface...
    Setting Alternate Interface #0 ...
    Determining device status...
    DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
    DFU mode device DFU version 0110
    Device returned transfer size 512
    Copying data from PC to DFU device
    Download [=========================] 100% 308298 bytes
    Download done.
    DFU state(6) = dfuMANIFEST-SYNC, status(0) = No error condition is present
    DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
    Done!
    Resetting USB to switch back to Run-Time mode
    PS C:\Users\CAJ7BRG\VM_SHARED\boot_binaries> dfu-util -l
    dfu-util 0.11
    
    Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
    Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
    This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
    Please report bugs to sourceforge.net/.../
    
    Failed to retrieve language identifiers
    Failed to retrieve language identifiers
    Failed to retrieve language identifiers
    Failed to retrieve language identifiers
    Found DFU: [0451:6165] ver=0200, devnum=33, cfg=1, intf=0, path="1-13", alt=1, name="UNKNOWN", serial="UNKNOWN"
    Found DFU: [0451:6165] ver=0200, devnum=33, cfg=1, intf=0, path="1-13", alt=0, name="UNKNOWN", serial="UNKNOWN"
    PS C:\Users\CAJ7BRG\VM_SHARED\boot_binaries> dfu-util -R -a 0 -D .\tispl.bin
    dfu-util 0.11
    
    Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
    Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
    This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
    Please report bugs to sourceforge.net/.../
    
    Warning: Invalid DFU suffix signature
    A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
    Failed to retrieve language identifiers
    Failed to retrieve language identifiers
    Opening DFU capable USB device...
    Device ID 0451:6165
    Device DFU version 0110
    Claiming USB DFU Interface...
    Setting Alternate Interface #0 ...
    Determining device status...
    error get_status: LIBUSB_ERROR_PIPE
    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/791/1719418420387.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    J15是 C 型 DRP。
    [报价]

    好的、那么只需要连接 J15。

    [报价 userid="548888" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1376209/am625-am62x-evm-lp-can-t-boot-through-dfu/5259008 #5259008"]

    如果您在 Linux 环境中进行尝试、请遵循指南: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AeVbwnGEP1NObR9gnw1lhA__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    [报价]

    您是否遵循了我之前提到的指南? 命令看起来与链接中提到的命令不同。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我遵循您之前发送给我的指南。 这些命令对我来说是相同的...

    消息流 dfu-util -R -a 0 -D tiboot3.bin 与使用相同 dfu-util -R -a bootloader -D tiboot3.bin

    您能告诉我预期的日志是什么、以便我们查看是否有不同之处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 HS-EVM 电路板还是 FS 电路板 GP?

    您可以使用如下所示的命令来找出:

    ❯ dfu-util -a SocId -U socid.bin
    dfu-util 0.11
    
    Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
    Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
    This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
    Please report bugs to sourceforge.net/.../
    
    Opening DFU capable USB device...
    Device ID 0451:6165
    Device DFU version 0110
    Claiming USB DFU Interface...
    Setting Alternate Interface #1 ...
    Determining device status...
    DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
    DFU mode device DFU version 0110
    Device returned transfer size 512
    Copying data from DFU device to PC
    Upload  [=========================] 100%          200 bytes
    Upload done.
    Received a total of 200 bytes
    ❯ xxd socid.bin
    00000000: 0200 0000 011a 0000 616d 3632 7800 0000  ........am62x...
    00000010: 0000 0000 4853 4653 0100 0100 0100 0100  ....HSFS........ 

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已检查、它是 GP 设备(检查以下图片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 您必须刷写 GP 二进制文件、即 tiboot3-am62x-gp-evm.bin

    但对 GP 器件的支持在8.6 SDK 之后已删除。

    您可以使用早期的 SDK 进行测试、但如果使用 GP 器件、TI 的支持将会受到限制。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我有一些进展。 我刷写了以下二进制文件:

    • tiboot3-am62x-gp-evm.bin
    • tispl.bin_unsigned
    • u-boot.img_unsigned

    和目标引导(以下是日志):

    U-Boot SPL 2023.04 (Jun 21 2024 - 08:15:56 +0000)
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala)')
    SPL initial stack usage: 13408 bytes
    Trying to boot from DFU
    #########################################################DOWNLOAD ... OK
    Ctrl+C to exit ...
    Loading Environment from nowhere... OK
    init_env from device 10 not supported!
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
    
    U-Boot SPL 2023.04 (Jun 21 2024 - 08:16:37 +0000)
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala)')
    SPL initial stack usage: 1856 bytes
    MMC: no card present
    ** Bad device specification mmc 1 **
    Couldn't find partition mmc 1:1
    Error: could not access storage.
    Trying to boot from DFU
    #####DOWNLOAD ... OK
    Ctrl+C to exit ...
    
    
    U-Boot 2023.04 (Jun 21 2024 - 08:16:37 +0000)
    
    SoC:   AM62X SR1.0 GP
    Model: Texas Instruments AM62x LP SK
    EEPROM not available at 80, trying to read at 81
    Board: AM62-LP-SKEVM rev E1
    DRAM:  no bloblist found!2 GiB
    Core:  81 devices, 33 uclasses, devicetree: separate
    NAND:  0 MiB
    MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
    Hit any key to stop autoboot:  0
    =>

    通过查看日志、它看起来像正常启动吗? 而不会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、看起来是正确的。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您对通过 DFU 引导 u-boot 的支持。

    现在、我正在尝试通过 u-boot 和 DFU 在 EVM 中引导 Linux 内核。 是否有相关指南说明如何做到这一点?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处使用的引导介质是什么?

    您可以按照常见问题解答说明从 eMMC 引导 Linux:
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1127618/faq-sk-am62-how-to-flash-emmc-using-usb-dfu-on-am62x-sk-e2

    此致、
    Aparna