This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:Linux BuildRoot 可用于 AM62和 amp;AM64…… 采用 AM69时?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1382389/am69-linux-buildroot-is-available-for-am62-am64-when-am69

器件型号:AM69

工具与软件:

Linux BuildRoot 可用于 AM62 & AM64... 采用 AM69时?

https://buildroot.org/download.html

   AM62 -  ti_am62x_sk_defconfig

   AM64 - ti_am64x_sk_defconfig

   AM69 - ?

网站站长: 请使最大内存规格更突出...它是32GB 还是64 GB,它的 ECC 功能是否像高速缓存?  

TX

Doug Fortune、首席技术官

瑞士保险库系统有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使是未来的 SDK 也未计划这样做。 这不是记录计划。 我将关闭此文件。

    此致、
    基尔西