This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352和 TPS65910A3A1RSL

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364327/am3352-am3352-and-tps65910a3a1rsl

器件型号:AM3352

尊敬的技术人员: 支持、

我们的一款 IVD 产品中存在 AM3352BZCZ100 (Sitara)以及 PMIC TPS65910A3A1RSL 的时间复位和电池备份问题。 RTC 电池连接到 PMIC 及其

VRTC 引脚提供1.8V 稳压输出、为 Sitara RTC 部分供电。 有关详细信息、请参阅以下原理图、VRTC 部分用绿色突出显示。 在关断期间、

RTC 只消耗 RTC 电池35uA 的电流、如果我们将其保持在电池模式2..3天、则 RTC 数据可能会停止且 RTC 电池电压可能会从3V 降低到2.6V ..!

 

如果我们考虑使用10块电路板、6块电路板可以正常工作、其余4块电路板将出现时间复位和电池备份问题。 我们做了许多实验来修复这个错误。 已多次更换 IC、更改了

IC batch 修改了我们的 Linux Kernal,但它仍然存在。!   请帮助我们认真调查此问题、因为我们正因此而损失昂贵的硬件主板和品牌质量价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahi、

    感谢您的提问。

    我将会检查输入。

    我需要一个可搜索的 PDF 原理图才能查看原理图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    由于一些保密问题、无法共享完整的原理图、仅以 pdf 格式共享相关方面、请检查

    此致、

    Shaji C P   

    e2e.ti.com/.../PMIC-_2600_-SITARA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shaji  

    谢谢你。

    请参考我从2位器件专家处收到的输入

    专家1:  

    Sreenivasa 是我阅读它的方式、其中一些评估板在 RTC 模式下消耗过多电流、从而导致电池电量过快。  

     安装人员应确保开发板没有无意中或意外退出 RTC 模式。  他们是在整整2天还是3天内监视这种情况?  什么可以触发退出 RTC 模式、以及它们是否监测这些唤醒事件?  也许他们在一夜之间错过了一些东西。  它们如何测量35uA?

     在 PMIC 侧、他们必须寻找类似的活动。  如果没记错、PMIC 必须处于某些低功耗模式才能启用 VRTC。  因此可能 PMIC 无意中退出了此状态。  他们需要长期监控该情况。

    专家2:  

    我不确定从 PMIC 为 RTC 供电是否是延长电池寿命的最佳选择。  请参阅以下 E2E 主题、其中展示了为 AM335x RTC 供电实现最低功耗的替代选项。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/933504/am3351-rtc-current-consumption/3451826#3451826

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SelvaKumaran  

    我看到你改变了线程的 priory。

    请注意系统级问题和有限的信息可用性。

    讨论中、我建议启动一个新的 E2E 主题 、与 PMIC 团队联系、以获得更多支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的支持、PMIC VRTC 部分具有1.8V 稳压输出、它是 PMIC 侧的自动转换、只要电源可用、它就会从电源获取输入、在电源故障时、它将从 RTC 电池输入获取输入。 请参阅 以下链接中的第5.22.2.1"随输入电压的上升/下降而打开/关闭器件"部分

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65910.pdf?ts = 1716636776382&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65910%253FkeyMatch%253DTPS65910A3A1RSL%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DOPN

    我们通过将电流表与连接到  PMIC Vbackup 引脚的纽扣电池电源串联来测量32 - 35uA。 在使用 GUI 设置 RTC 并节省时间后、如果我们断开主电源5-10分钟并重新启动系统、则检查时间、这将是错误的。 主电源不存在 RTC 问题。 但在电池备份模式下、重新启动后会显示错误的 RTC 信息。

    将 RTC 电池电源移至 Sitara 是一项挑战。如果我们将电池从 PMIC 移至 Sitara、软开/关功能在 PMIC 中将不起作用。!

    此致、

    Shaji C P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shaji  

    谢谢你。

    使用 GUI 在 RTC 中设置并节省时间后、如果我们断开主电源5-10分钟并重新启动系统、则检查时间、这将是错误的。 [报价]

    在10个电路板中的4个电路板上也观察到了这个问题。

    您需要从根本上解决 RTC 时间变化的问题。

    RTC 是否存在一些错误、或者 RTC 是否复位为软件中定义的某些默认状态?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观察到 RTC 复位后、系统时间将到达 Linux 构建时间戳(2019)。 这意味着从 Sitara 接收的 RTC 早于2019。

    我们在一些批次的 AM335中发现了该问题、但在将 AM335替换为其他一些批次 IC 后未发现该问题。

    在关闭模式下、5分钟后可能会出现更多问题、或者在关闭模式下可能几天后出现更多问题。

    在少数电路板中、我们看到电压为3.0V 的新电池在一天内降至2.6V。

    我们 注意到、在大多数情况下、即使电池电压高于2.9V、也会发生 RTC 复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shaji/Binu、  

     您能否确认您使用的 PMIC。  我希望您可以使用图2中的 PMIC。

    https://www.ti.com/lit/ug/swcu093f/swcu093f.pdf

    图1。 AM335x 电源与 TPS65910AA1和 TPS65910A3A1的连接

    图2。 AM335x 电源与 TPS65910A31A1的连接

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shaji/Binu、  

    请参阅以下主题

    (+) AM3358:VDDS_RTC 由 PMIC 供电 TPS65910A3 VRTC 用于 SOC RTC 备份-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我们要使用的器件是  TPS65910A3A1、我刚才根据图1对其进行了交叉验证、没有看到任何问题、有关详细信息、请参阅下图。

    以绿色突出显示的区域相同、橙色突出显示的区域存在差异、即 I2C 侧以及 SW3和 FB3电源侧、我们未使用  

    此致、

    Shaji C P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Shaji C P

    谢谢你。  

    我参考了另一个 E2E、我想您有机会查看

    您需要使用 A31版本的 PMIC。 请查看该用户指南中的图2。 在 A3版本中、当其他电源也关断时、VRTC 电源也将关断。 选择 A31以使 VRTC 保持开启状态。

    我需要一个可搜索的 PDF 原理图才能查看原理图。

    我要求提供一个可搜索的 PDF、看起来您复制了图片并生成了一个 PDF。 我无法查看或支持部分信息。 如果您对共享信息有一些顾虑、我建议使用提供的意见进行自我审查。

    我不理解上述邮件中的 I2C 参考、我看到一个外部降压转换器生成了处理器 RTC。  

    您需要找出复位时间的根本原因、我想 PMIC 修订版本可能是其中的一个原因。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sreenivasa 对 A3与 A31的澄清。

    我们使用  TPS65910A3A1已有很多年、市场上有数千块使用 RTC 备份的电路板。 RTC 重置问题在客户使用几个月后出现投诉。 此外、在最近的生产中、我们发现了 RTC 复位故障的百分比增加、并且发生频率也增加。

    所以想知道 RTC 备份有时是如何工作的、有时 是不能与 TPS65910A3A1配合使用的!

    是否可以 通过寄存器设置来使 TPS65910A3A1中的 RTC 保持开启(使其运行方式与 A31类似)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binu:  

    谢谢你。  

    有关建议的实施、请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/ug/swcu093f/swcu093f.pdf

    [报价 userid="607193" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364327/am3352-am3352-and-tps65910a3a1rsl/5217494 #5217494"]想知道 RTC 备份有时如何工作、有时如何不能 与 TPS65910A3A1配合使用!

    请检查可能由功能增强等引起的设计、BOM、组件值或组件来源、断电斜坡时序或电路板功耗是否发生更改

    考虑到熟悉的设计、我不做其他评论。

    Unknown 说:
    是否可以 通过寄存器设置在 TPS65910A3A1中使 RTC 保持开启(以使其行为类似于 A31)?

    我想 PMIC 团队可以更好地回答该问题。 您可能希望与 PMIC 团队一起开始新的主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binu:  

    [报价 userid="607193" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364327/am3352-am3352-and-tps65910a3a1rsl/5217494 #5217494"]我们 多年来一直使用 TPS65910A3A1、市场上有数千块 RTC 备份可用的电路板。 RTC 重置问题在客户使用几个月后出现投诉。 此外、在最近的生产中、我们发现 RTC 重置失败的百分比增加、并且发生频率也增加。[/报价]

    您提到、PMIC 已使用多年。

    如果客户已通过 PMIC 团队进行过此审核或与 TI/进行了一些互动、有任何想法

    下面的主题可以提供一些额外的见解

    (38) TPS65910:PMIC 不能与 AM3358配合使用-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    请参阅随附的评估套件原理图以供参考、我们也遵循了相同的步骤  

    e2e.ti.com/.../3644.am335x_5F00_gpevm_5F00_zczbaseboard_5F00_3h0002_5F00_schematic_5F00_rev1_5F00_6a.pdf

    此致、

    Shaji C P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shaji C P

    谢谢你。

    我不确定我需要如何处理原理图。

    您可以确认您的电路板上有 U5吗?

    我在共享的部分原理图中看不到 U5。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shaji C P

    虽然您可能知道、但希望您知道、数据表或重点产品应用手册优先于 EVM 原理图。

    EVM 原理图不是参考设计。

    我已经进行了上述检查;同样的问题、您能否确认 PMIC 实现已由 TI PMIC 团队进行审查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivas:

    U5器件不在我们的设计中、PMIC 的 VRTC 输出直接连接到 Sitara 的 RTC 电源输入。

    此致、

    Shaji C P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Shaji C P

    谢谢你。

    我想该 EVM 已经为这两个 PMIC 配置了。

    PMIC RTC 输出 当前未连接、直流/直流输出似乎已连接。

    请检查设计、BOM、组件值或组件来源、断电斜坡时间或可能由功能增强引起的电路板功耗等方面是否发生了更改。

    请检查 电路板上的上述方面。

    使用电流配置时、我知道可以支持的负载有限、负载较高时会重置。

    您可能必须降低负载。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    对于 AM335x 的不同版本、"关闭模式下的 RTC 功耗"是否有任何差异?

    我看到手册说5mA 和一些 论坛提到了几个 uA !  对于 AM335x 的某些版本、论坛上也有关于 RTC 错误的一些参考资料。  

    此外、现在可以访问该链接- http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Power_Consumption_Summary

    您能否谈谈 AM335x 的修订版本以及与 RTC 复位问题的可能连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binu:  

    我假设您的意思是无法访问该链路。 我进行了搜索、找到了以下 PDF  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/AM335x-Power-Consumption-Summary-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    我看到手册显示5mA

    请将我指向数据表(手册)中提到5 mA for RTC 的部分。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能谈谈 AM335x 修订版本以及与 RTC 复位问题的可能连接吗?

    不确定您的查询是什么。

    对于 AM335x 的不同版本、"关闭模式下的 RTC 功耗"是否有任何区别?

    请看一下勘误表。

    关于 AM335x 某些版本中的 RTC 错误、有一些论坛参考。  [报价]

    请将我指向主题帖  

    一些 论坛提及少量 uA

    这是我所期望的结果、请将我指向该主题

    此致、

    Sreenivasa

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binu/Shahi、

    Unknown 说:
    是否可以 通过寄存器设置在 TPS65910A3A1中使 RTC 保持开启(以使其行为类似于 A31)?

    我认为我们理解当前的问题、如果您可以向 PMIC 团队咨询 RTC 轨在当前配置下可以支持的最大负载、以及如果他们有任何建议的权变措施并有助于优化处理器功耗、那会很有帮助。

    请优化电源轨上的电容。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="177086" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364327/am3352-am3352-and-tps65910a3a1rsl/5219141 #5219141"]
    对于 AM335x 的某些版本、论坛上也有关于 RTC 错误的一些参考资料。  
    [报价]

    e2e.ti.com/.../am335x-rtc-and-timekeeping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看勘误表

    我在 AM335x 勘误表中找不到任何与 RTC 电源相关的更改参考。 但有多个论坛讨论了修订版2.x 中修复的 RTC 错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binu:

    谢谢你。

    在 AM335x 勘误表中我找不到任何与 RTC 电源相关的更改引用。 但有多个论坛讨论了修订版2.x 中修复的 RTC 错误[/QUOT]

    请分享几个参考资料。  

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请指出数据表(手册)中提及5 mA for RTC.

    文件- https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/170050/rtc-current-consumption-of-am335x

    另请参阅表5-10。 数据表的 AM335x 电源端子(1)上的最大电流额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享几个参考文献。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/218439/am335x-rtc

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/293861/am335x-rtc-and-timekeeping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在版本 A3中、当其他电源也关闭时、VRTC 电源将关闭。 选择 A31以使 VRTC 保持开启状态。

    在 PMIC A3中、VRTC 电源将关闭真的是真的吗?

    手册 中讨论了 A3中的默认低功耗模式
    (VRTC_REG VRTC_OFFMASK = 0)、并且 在 A31中默认采用全功率模式(VRTC_REG VRTC_OFFMASK = 1)。

    此外、我们可以观察到、对于 A3、VRTC 基本上是在关断模式下工作。 但正如在第一篇文章中提到的、在一段时间/月后偶尔会观察到 RTC 复位。

    • 另请注意、VRTC_REG 是可用于更改此配置的 RW 寄存器。  不管怎样、我们也会将该主题放在 PMU 论坛上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binu:  

    谢谢你。

    [报价 userid="607193" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364327/am3352-am3352-and-tps65910a3a1rsl/5219571 #5219571"]
    在 A3版本中、当其他电源也关断时、VRTC 电源也将关断。 选择 A31以使 VRTC 保持开启状态。

    在 PMIC A3中、VRTC 电源将关闭真的是真的吗?

    手册 中讨论了 A3中的默认低功耗模式
    (VRTC_REG VRTC_OFFMASK = 0)、并且 在 A31中默认采用全功率模式(VRTC_REG VRTC_OFFMASK = 1)。

    [报价]

    我可能已经引用了任何 E2E 主题中的内容、PMIC 团队可以提供正确的答案。

    [报价 userid="607193" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364327/am3352-am3352-and-tps65910a3a1rsl/5219571 #5219571"]

    此外、我们可以观察到、对于 A3、VRTC 基本上是在关断模式下工作。 但正如在第一篇文章中提到的、在一段时间/月后偶尔会观察到 RTC 复位。

    • 另请注意、VRTC_REG 是可用于更改此配置的 RW 寄存器。  不管怎样、我们也会将该主题放在 PMU 论坛上。
    [报价]

    根据我的理解、上述所述模式下的 VRTC 受功率限制。 我想客户看到的重置时间可能是由于此限制。

    PMIC 团队应该能够提供更多信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binu:  

    此问题似乎在1.0上、可以忽略。  

    我假设客户使用最新的器件。

    [报价 userid="607193" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364327/am3352-am3352-and-tps65910a3a1rsl/5219522 #5219522"]

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/218439/am335x-rtc

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/293861/am335x-rtc-and-timekeeping

    [报价]

    警告1.0.5

    RTC:32.768-kHz 时钟处于门控关闭状态

    受影响的修订版本1.0详细信息

    RTC 存在时钟门控问题、当 VDD_CORE 电压域降至建议的工作范围以下或 PWRONRSTn 输入端子保持低电平时、该问题会停止内部32.768kHz 时钟。 此问题有以下副作用:

    •当32.768-kHz 时钟被选通时、RTC 计数器停止递增。 这会导致 RTC 在时钟选通时浪费时间。

    •如果 RTC PMIC 寄存器(0x98)中的 EXT_WAKEUP_DB_EN 位设置为1、则会屏蔽施加到 EXT_WAKEUP 输入端子的唤醒事件、从而启用 EXT_WAKEUP 输入的去除回弹功能。 这是因为32.768-kHz 时钟用于为去除回弹电路计时。

    解决方法

    请勿关闭 VDD_CORE 电源或为 PWRONRSTn 输入提供逻辑低电平、同时希望 RTC 保持准确的时间。 如果在32.768-kHz 时钟选通时需要检测外部唤醒事件、请勿启用 EXT_WAKEUP 输入端的去抖电路。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    检查您是否取得了一些进展或进行了一些其他测试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 RTC 问题的 AM335 IC 的顶部标记为修订版 B、但行为与修订版 A 类似

    您是否有关于 Revison A (2.0)和 B (2.1)的日期和裸片标记的信息?

    注:勘误表中未提及修订的日期和裸片标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binu:  

    谢谢。 此示例 适用于 PMIC 吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指 AM335

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binu:

    谢谢你。

    请参阅以下器件标识

    图8-1. AM335x 器件命名规则

    具有 RTC 问题的 AM335 IC 的顶部标记为修订版 B、但行为与修订版 A 类似[/报价]

    请详细说明您的行为类似于修订版 A 的含义。 客户是否拥有具有修订版 A 的电路板?

    您是否有关于 Revison A (2.0)和 B (2.1)的日期和裸片标记的信息?

    我不明白您的要求。 请详细说明。

    此致、

    Sreenivasa

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请详细说明您的行为类似于修订版 A 的含义。 客户是否拥有修订版 A 的电路板?

    报告 RTC 复位问题的 AM335 IC 的顶部标记为修订版 B、但其行为与修订版 A (发生了 RTC 复位问题)类似。 而其他具有顶部标记为 Rev B 本身的 IC 批次未显示 RTC 复位问题。

    我不明白您的要求。 请详细说明。

    由于顶部标记是不可靠的(如上所述)、因此我们需要通过其他方式来确定所用的 IC 批次是版本 A 还是 B、例如来自生产日期代码或来自内部裸片标记。 因此需要有关修订版本 A (2.0)和 B (2.1)的发布日期和裸片标记的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binu:

    谢谢你。

    报告 RTC 复位问题的 AM335 IC 的顶部标记为修订版 B、但其行为与修订版 A 类似(发生了 RTC 复位问题)。 当其他具有顶部标记为 Rev B 本身的 IC 批次未显示 RTC 复位问题时。

    您说其他 IC 是什么意思? 您引用的两个器件似乎都是 Rev B  

    报告 RTC 复位问题的 AM335 IC 的顶部标记为修订版 B、但其行为与修订版 A 类似(发生了 RTC 复位问题)。 [报价]

    请告诉我说 Rev A 存在 RTC 复位问题的文档。 Ex 勘误表  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他 IC 的含义是什么? 您报价的两个器件似乎都是版本 B [/报价]

    我没有提到另一个 IC、但我提到了另一个批次 IC (另一个生产日期代码)。

    请向我指出 Rev A 存在 RTC 复位问题的文档。 Ex 勘误表 [/报价]

    请参阅 通报1.0.5、其中提到 RTC 问题会影响 器件修订版本1.0。

    如果您能回答我以上的问题、将会很有帮助。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="607193" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364327/am3352-am3352-and-tps65910a3a1rsl/5278033 #5278033"]
    您说其他 IC 是什么意思? 您引用的两个器件似乎都是 Rev B  

    我没有提到另一个 IC、但我提到了另一个批次 IC (另一个生产日期代码)。

    [报价]

    感谢您的澄清。  仅供参考、我突出显示了上一条注释

    报告 RTC 复位问题的 AM335 IC 的顶部标记为修订版 B、但其行为与修订版 A (发生了 RTC 复位问题)类似。 其中 其他 IC 顶部标记为 Rev B 本身的批次不显示 RTC 复位问题。

    [报价 userid="607193" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364327/am3352-am3352-and-tps65910a3a1rsl/5278033 #5278033"]
    请告诉我说 Rev A 存在 RTC 复位问题的文档。 Ex 勘误表  

    请参阅 通报1.0.5、其中提到 RTC 问题会影响 器件修订版本1.0。

    [报价]

    警告1.0.5 RTC:32.768-kHz 时钟处于门控关闭状态。 我看不到有没有提到功耗或重置问题。 剂量客户已按照 SR2..2.1的 SR1器件实施建议的修复-这不是必需的?

    解决方法

    请勿关闭 VDD_CORE 电源或为 PWRONRSTn 输入提供逻辑低电平、同时希望 RTC 保持准确的时间。 如果在32.768-kHz 时钟选通时需要检测外部唤醒事件、请勿启用 EXT_WAKEUP 输入端的去抖电路。

    当前器件的修订版本是2.1、我不确定这与修订版本1.0有何关联

    Unknown 说:
    由于顶部标记不可靠(如上所述)、我们需要通过其他方式确定所使用的 IC 批次是修订版 A 还是 B、例如来自生产日期代码还是来自内部裸片标记。 因此需要获取有关修订版本 A (2.0)和 B (2.1)的发布日期和裸片标记的信息。[/QUOT]

    我不确定您如何得出顶部标记不可靠的结论。

    我没有这些信息、我不确定适用性。 我们正在尝试通过 AM335x 解决错误的 PMIC 使用问题。

    请联系营销/业务开发团队、告知问题和所需信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="177086" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364327/am3352-am3352-and-tps65910a3a1rsl/5278102 #5278102"]

    我没有这些信息、我不确定适用性。 我们正在尝试通过 AM335x 解决错误的 PMIC 使用问题。

    [报价]

    您如何得出错误的 PMIC 使用结论?

    市场上有数千种产品、但同一设计(相同 PMIC 和 AM335)没有日期和时间问题。 我们只观察了 AM335的某些批次(生产日期代码)出现的日期和时间问题。 我们还通过将 AM335与批次互换来确认该问题与 AM335有关。

    我们的问题是、为什么某些批次的 AM335顶部标记为 RevB、而其他一些 顶部标记为 RevB 的批次没有显示问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bina、  

    请转至该主题帖顶部、通读该主题帖以了解已讨论的详细信息。

    我在下面附上了 EVM 实现  

    [报价 userid="607193" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364327/am3352-am3352-and-tps65910a3a1rsl/5281580 #5281580"]

    我没有这些信息、我不确定适用性。 我们正在尝试通过 AM335x 解决错误的 PMIC 使用问题。

    您如何得出错误的 PMIC 使用结论?

    [报价]

    请转至该主题帖顶部、通读该主题帖以了解已讨论的详细信息。

    我在下面附上了 EVM 实现  

    我还附上了专家的意见。

    适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南(修订版 F)(TI.com)

    我想该 EVM 已经为这两个 PMIC 配置了。

    PMIC RTC 输出 当前未连接、直流/直流输出似乎已连接。

    请检查可能由功能增强等引起的设计、BOM、组件值或组件来源、断电斜坡时序或电路板功耗是否发生更改

    请检查 电路板上的上述方面。

    使用电流配置时、我知道可以支持的负载有限、负载较高时会重置。

    您可能必须降低负载。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查设计、BOM、组件值或组件来源、断电斜坡时间或可能由于功能增强等原因引起的电路板功耗是否发生了变化。

    设计或其他元件没有变化。

    正如我提到的、我们通过批次互换同一块板上的 AM335、确认了问题出在 AM335上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binu:

    [报价 userid="177086" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364327/am3352-am3352-and-tps65910a3a1rsl/5281595 #5281595"]

    请检查 电路板上的上述方面。

    使用电流配置时、我知道可以支持的负载有限、负载较高时会重置。

    您可能必须降低负载。

    [报价]

    在 AM335x 器件批次之间观察到的电流是否有差异。

    请通读以下 PMIC 应用手册以了解建议的实施  

    适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南(修订版 F)(TI.com)

    请与营销/业务开发团队联系、告知问题和所需信息。

    请注意以上内容。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁将能够提供有关 AM335x 修订版本(1.0)、修订版本 A (2.0)和版本 B (2.1)的发布日期和裸片标记的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binu:  

    谢谢你。

    谁将能够提供有关 AM335x 修订版本1.0、修订版本 A (2.0)和版本 B (2.1)的发布日期和裸片标记的信息?

    如果我有联系人、我就会寻求支持并提供意见。

    我也不知道这是我们在 E2E 上讨论还是分享的内容。

    请与营销/业务开发团队联系、告知问题和所需信息。

    这是我先前提出的建议、并有同样的建议。

    此致、

    Sreenivasa