This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5507:关于 USB DPLL 的详细信息

Guru**** 2539740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1382683/tms320vc5507-detailed-information-about-usb-dpll

器件型号:TMS320VC5507

工具与软件:

尊敬的 Expart:

我的客户想知道有关 USB DPLL 的详细信息。 我们是否有任何具体的文档来说明这一点?

例如方框图

此致、

山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kotaro、

    随附文档的第2.4节对其进行了介绍。

    此致、

    Ming

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_spru596a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我是最初的提问者。

    我们目前正在研究 USB DPLL 锁定所需的时间。 在开关频率之后、我们通过轮询 LOCK 位来测量锁定时间。 这表明锁定时间有几十微秒的分散。 我们想为这种分散创建一个物理模型。 我们的目标是不使开关时间稳定。 我们想知道 IC 内部正在发生什么物理现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    正如在上面的共享文档(第2.4节)中提到的那样、C5507针对 USB PLL 提供两个选项:DPLL 和 APLL。 DPLL 的行为与 DSP CPU 的 DPLL 相同(2.4.2)。 锁定需要1ms。 APLL 将需要350us 才能锁定(2.4.3)。 当然、最安全的方法是检查 USBDPLL 的 LOCK 位和 USBAPLL 的 MODE 位。

    此致、

    Ming