This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 J721E EVM 上测试 MCAL 演示 Eth

Guru**** 2545540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1381988/tda4vm-testing-mcal-demo-eth-on-j721e-evm

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

我们能够在遇到许多问题后构建 MCAL 演示。

现在、我能够在 EVM 上运行 Eth_Example_app、但无法在 Wireshark 工具上看到 Eths 帧。

参考: software-dl.ti.com/.../ccs_setup_j721e.html

我已将 LAN 电缆连接到 RJ45、如下所示

您能告诉我吗、

MCAL Eth_example_app 的 Eth 连接是否正确?

是否需要对硬件进行任何更改?

此致、

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="592034" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1381988/tda4vm-testing-mcal-demo-eth-on-j721e-evm ]] MCAL Eth_Example_app 的第 Eth 连接是否正确?[/QUOT]

    ETH_EXAMP_APP 将数据包发送到远程连接、并预期回显同一个数据包。
    您需要在测试 PC 端运行 HostExampleApp 并将 PC 接口映射到测试应用。 未运行示例主机应用"Eth_Example_app"将传输一个数据包并等待永远回显。

    请找到 TDA4的 Wire-shark 捕获


    此外、还可执行主机应用程序命令。


    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    感谢您的意见。

    我们使用的是 Windows 操作系统、SDK 是"ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_00_01_01"。

    在构建示例时、所有的二进制文件都将生成、但不会为 HostExampleApp/EthHostExampleApp 生成二进制文件。

    您能告诉我如何构建它吗?

    我的 Eth 端口电缆连接是否与上图中的连接正确?

    此致、

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我如何构建它吗?

    这不是来自 mcusw 构建补丁。

    它是支持 在 Linux 系统上运行 MCAL Eth_example_app 的应用。 我没有在 Windows 计算机上进行测试。

    [报价 userid="592034" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1381988/tda4vm-testing-mcal-demo-eth-on-j721e-evm/5281425 #5281425"] HostExampleApp/EthHostExampleApp

    从 mcal/examples/eth/eth_example_app/host"运行以下命令

    #Make All  

    您将在同一目录中获得"EthHostExampleApp"的二进制文件。

    我的第 E 端口电缆连接与上图是否正确?

    是的、就是 MCU CPSW2G。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    当我尝试从 mcal/examples/eth/eth_example_app/host 构建"Run below command 时

    出现以下错误、似乎文件路径不正确。

    路径对 Windows 构建有效吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="592034" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1381988/tda4vm-testing-mcal-demo-eth-on-j721e-evm/5286973 #5286973"]

    当我尝试从 mcal/examples/eth/eth_example_app/host 构建"Run below command 时

    出现以下错误、似乎文件路径不正确。

    [报价]

    热门应用程序将在 Linux 中工作。
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/09_00_01_01/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/ug_eth_top.html#ug_eth_functional_cfg_build

    请参阅构建命令和步骤来运行应用程序部分。

    此致、
    Sudheer