Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM
主题中讨论的其他器件: AM6442
您好!
我们与您联系是为了针对我们最近面临的一个问题获得支持。
目前、我们确实具有由 J784s4 (J784S4XG01EVM)组成的设置、该设置是通过 PCIe 连接到 AM64x (TMDS64EVM)作为端点的根复合体。

我们希望实现的是通过 J784s4通过 PCIe 引导 TMDS64EVM。 为此、我们 相应地更改了 TMDS64EVM DIP 开关:

此外、我们还通过跳线 J34和 J35选择 TMDS64EVM 作为端点。

和 R667/R668、其中已删除、以避免 PCIe 连接器上的 REFCLK 争用、

然后我们执行以下操作:
- 第1个 Sitara 已通电
- 第2个 Jacinto 上电->日志记录开始运行、Jacinto 通过 PCIe 电缆产生的 PCIe 复位在大约17秒后取消置位
- Jacinto 启动后、执行"lspci"命令。 仅显示 Jacinto 电路板上的 PCIe 器件。
- 在 PCIe 总线上看不到 Sitara 端点
- 已尝试几个引导周期但未成功。
- 大约17秒后、Sitara 上的 SerDesClk 开始运行->似乎与 PCIe 复位取消置位相关
- 将 Jacinto 上的电缆和 PCIe 连接器0更改为1、但没有成功。
- 几秒钟内将由 Jacinto 首次加电并由 Sitara 加电、但未成功。
基本上、我们的预期是在 Jacinto 上看到 Sitara EP、并最终访问适当的条来引导 Sitara。 所以、
- 这些期望是否正确?
- 如果正确、此设置可能会有什么问题?
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致、
Paulo Machado.