This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:SDK

Guru**** 1780110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1384288/am5728-sdk

器件型号:AM5728

工具与软件:

我正在使用以下软件:

我可以使用以下命令构建完整的 Linux:

创建 ti-IPC-Linux
它在 EVB 阱上运行  
现在我想执行一些与内核相关的模块化
在此版本中、我只能看到.dtb 文件而不能看到 dts
如何获取源 DTS?  
谢谢你  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试 SDK Linux 文件夹中的命令"ls arch/arm/boot/dts/"吗?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有这个:  

    @管理员- HP-EliteBook 840-G8-Notebook-PC:~/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-06.03.00.106/board-support/linux-4.19.94+gitAUTOINC+be5389fd85-gbe5389fd85/arch/arm/boot/dts$ ls -l am57xx*
    -rw-r--r-- 1个管理员管理员13329 Apr 19 2020 am57xx-beagle-x15-common.dtsi
    -rw-rw-r--1管理员90792 7月8日18:54 am57xx-beagle-x15.dtb.
    -rw-r--r-- 1个管理员管理员、2020年4月19日1104月11日 am57xx-beagle-x15.dts
    -rw-rw-r--1管理员90328 Jul 8 18:54 am57xx-beagle-x15-revb1.dtb.
    -rw-r--r-- 1管理员管理员、2020年4月19日1024 am57xx-beagle-x15-revb1.dts
    -rw-rw-r-- 1管理员90766 Jul 8 18:54 am57xx-beagle-x15-revc.dtb.
    -rw-r--r-- 1管理员926 Apr 19 2020 am57xx-beagle-x15-revc.dts
    -rw-r--r-1管理员16784 Apr 19 2020 am57xx-cl-som-am57x.dts
    -rw-r--r-- 1管理员管理员395 Apr 19 2020 am57xx-commercial scage.dtsi
    -rw-rw-r-- 1管理员135382 Jul 8 18:55 am57xx-evm-cam-mt9t111.dtb.
    -rw-rw-r-- 1个管理员管理员135669 7月8日18:55 am57xx-evm-cam-ov10635.dtb.
    -rw-rw-r-- 1个管理员管理员780 Apr 19 2020 am57xx-evm-cmem-am571x.dtsi
    -rw-rw-r-- 1管理员管理员698 Apr 19 2020 am57xx-evm-cmem-am5729-beagleboneai.dtsi
    -rw-rw-r--1个管理员管理员1006 2020年4月19日 am57xx-evm-cmem-am572idk.dtsi
    -rw-rw-r-- 1个管理员管理员1006 2020年4月19日 am57xx-evm-cmem-am574x.dtsi
    -rw-rw-r-- 1个管理员管理员1006 2020年4月19日 am57xx-evm-cmem.dtsi
    -rw-rw-r--1个管理员管理员134744 7月8日18:54 am57xx-evm.dtb.
    -rw-rw-r--1管理员135132 7月8日18:55 am57xx-evm-jailhouse.dtb.
    -rw-rw-r--1个管理员管理员135368 Jul 8 18:55 am57xx-evm-reva3-cam-mt9t111.dtb.
    -rw-rw-r-- 1管理员管理员135655 7月8日18:55 am57xx-evm-reva3-cam-ov10635.dtb.
    -rw-rw-r--1个管理员管理员134730 7月8日18:55 am57xx-evm-reva3.dtb.
    -rw-rw-r--1管理员135118 Jul 8 18:55 am57xx-evm-reva3-jailhouse.dtb.
    -rw-r--r-1管理员14012 2020年4月19日 am57xx-idk-common.dtsi
    -rw-r--r-- 1个管理员管理员、2020年4月19日、am57xx-industrial-scale.dtsi
    -rw-r--r-- 1个管理员管理员8054 Apr 19 2020 am57xx-pru-uio.dtsi
    -rw-r--r-1管理员4202 2020年4月19日 am57xx-sbc-am57x.dts
    @管理员- HP-EliteBook 840-G8-Notebook-PC:~/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-06.03.00.106/board-support/linux-4.19.94+gitAUTOINC+be5389fd85-gbe5389fd85/arch/arm/boot/dts$

    通过查看电路板 uboot、我可以看到(我使用的 是默认 SD 卡)使用了 am57xx-evm-reva3.dtb

    但是、没有 am57xx-evm-reva3.dts

    请注意、在 SDK:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00中 、这个 DTS 确实存在

    但我的工作是: /06.03.00.106

    我必须使用此版本、并且无法移动版本

    请建议 (我想你简单地忘了释放它,因为很明显你有源,你刚刚释放了 dtb)

    谢谢你  


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan、  

    我相信您要查找的文件是  am57xx-evm-reva3.dtso、它可以在以下目录中找到:

    有关其工作原理的更多信息、请参阅 https://docs.kernel.org/devicetree/overlay-notes.html

    此致!  

    若苏厄