请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
你(们)好
我们使用工具"AM64x_AM6442"估算 Power_Estimation_Tool_Public 的功率假设。
但我不知道应该在"IO Utilization (IO 利用率)"字段中填充什么值。
我想知道100%是否太大。
我是否有办法确定合理价值?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.