This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AM4378:AM4378 SDK (V08与 v09)差异(记录 ID)信息

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1382451/am4378-am4378-am4378-sdk-v08-vs-v09-difference-record-id-information

器件型号:AM4378

工具与软件:

您好、专家

我的客户在定制电路板上使用 TISDK v7.0.3。
我无法从发行说明中了解是否需要在他正在使用的 TISDK v7.0.3中解决以下 v08和 v09发行说明中列出的特定记录 ID。

问题1:
请您详细解释发生的具体程序和发生的症状?

问题2:
关于 LCPD-12226、您提到的第一个(第一次写入)是指启动时的第一次写入还是每个文件中的第一次写入?

问题3:
上述 Q2的性能会下降多少?

参考文档---

TISDK V08
2.1. AM437X 的发布说明—适用于 AM437X 的 Processor SDK Linux 文档
software-dl.ti.com/.../Release_Specific_Release_Notes .html
LCPD-12405、LCPD-9923、LCPD-12226

TISDK v09
2.1. AM437X 的发布说明—适用于 AM437X 的 Processor SDK Linux 文档
software-dl.ti.com/.../Release_Specific_Release_Notes .html
LCPD-24820、LCPD-29650


此致、
Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hidekazu-San,

    LCPD-12405:在 SDK5.3中发现了这个问题。 它不再存在于 SDK7.x 中

    LCPD-9923:此问题是由 EVM 限制导致的、不适用于 AM437x 器件本身。

    LCPD-12226:在 SDK5.0中观察到该问题、它是一个无效的测试用例。

    LCPD-24820:这是由于测试脚本错误、而不是与 SDK 有关。

    LCPD-29650:此问题是 SDK8.x 内核特定的、我认为 SDK7.x 内核中不存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bin-San

    感谢您的答复。
    客户问题已解决。

    此致、
    Hidekazu