This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:J722S

Guru**** 2549910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1380590/processor-sdk-j7200-j722s

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200

工具与软件:

我尝试了按照以下资源中给出的步骤来刷写 soc 二进制文件、但遇到了以下问题  

File:///C/C:/ti/ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-09_02_00_05/mcu_plus_sdk_j722s_09_02_00_59/docs/api_guide_j722s/EVM_SETUP_PAGE.html

1.看不到 UART/数据端口。 只有串行端口

2.我尝试闪存但运行到以下错误

下面给出了我的设置图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据这里提到的内容、我相信31是 UART、但如果我选择31、什么都不闪烁、如果我选择33、它会执行5中的1、然后无法执行静止状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zorah:

    您能否确保 COM 串行端口在其他任何地方都未打开? 包括 CCS 或任何终端窗口。
    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他任何东西都不会使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zorah:

    根据我们的离线通信、恢复对 cfg 文件所做的任何更改、并尝试在 Linux 平台上刷写 SoC 初始化二进制文件。
    谢谢!
    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然遇到同一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zorah:

    根据我们的离线通信、使用所需的 USB Type-C 电源5V-20V、60-65W。
    谢谢!

    Neehar