This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:SDK 中的 edgeai-tiovx-apps 中的 USB 摄像头支持(v9.2)

Guru**** 2546450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1378959/processor-sdk-j721s2-usb-camera-support-in-edgeai-tiovx-apps-in-sdk-v9-2

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

您好!

我想知道是否有任何 有关连接 USB 摄像头和在适用于 ADAS 的最新 v9.2 SDK 中运行 edgeai-tiovx-apps 演示的教程/支持。 仅供参考、我使用的是 EVM 电路板。

谢谢!

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有此问题的更新?

    谢谢!

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    很抱歉耽误你的时间。

     edgeai-tiovx-apps 不支持 USB 摄像头、因为它使用 OpenVX 框架、并且此处尚不支持 jpeg 解码器。

    您应该使用 gstreamer 进行相同的流式传输。

    此致、

    Nikhil