This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:我已经在执行"Debug&quot 之后为 C6713构建了一个工程、但为什么在重新启动电源时程序不 n't 运行?

Guru**** 2540350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1380869/tms320c6713b-i-have-built-a-project-for-c6713-after-doing-debug-the-project-works-but-why-the-program-doesn-t-run-when-the-power-is-restarted

器件型号:TMS320C6713B

工具与软件:

我已经为 C6713构建了一个项目、在执行"调试"后该项目可以正常运行、但为什么在电源重新启动时该程序不运行呢?

Spectrum Digital XDS510仿真器

CCS7.1

CGT 7.4.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是否正确、您的项目在"调试模式"下可以正常工作、但无法在"释放模式"下运行?  

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为程序没有保存在闪存中、程序在电源复位后丢失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandaruwan

    使用 CCS 时、程序会从主机 PC 加载到目标 C6713存储器中、即易失性存储器。

    因此、下电上电时内容将丢失。 C6713上没有内部闪存。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    谢谢

    Yogesh