This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM620-Q1的 USB 编程指南

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1375396/am620-q1-usb-programming-guide-for-am620-q1

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

我正在编写器件驱动程序代码、用于将 USB 配置为器件模式。 根据 TRM、我们需要配置 GCTL 寄存器、并获得一个配置和复位的过程、但有一个步骤-> 4介绍了如何遵循编程指南的寄存器初始化。 请指导我完成此步骤、并提供在所述的板上配置 USB 的编程指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    您是否在 AM620-Q1上使用 Linux 或任何其他操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们在 AM620-Q1上使用 Linux。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 内核已为 AM62x USB 控制器提供了驱动程序。 您还需要实现什么驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须在裸机编程(No-RTOS )上实现目标模式的驱动程序代码,所以我需要 USB 和配置的初始化,配置本机 USB 驱动程序以使其启动并运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把您的疑问发送给我们的 MCU SDK 专家、该专家支持 FreeRTOS 和裸机编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    对于本 USB 编程指南的任何更新、现在已经有13天了、直到我可以获得支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    感谢您的跟进。

    帮助我了解您在编程指南中查找的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我需要  在配置的初始阶段将 USB 初始化为目标/器件模式的指导、因为我没有任何编程指南。  

    您能否提供可以在器件模式下完成哪些寄存器配置以实现成功连接、例如示例代码和 SysConfig。

    此致、

    Vaibhav V Agavile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    谢谢你。

    让我检查一下可用性和恢复情况。

    由于美国假期、请预计响应会有所延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    进一步更新编程指南。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    感谢您的关注。

    让我 在内部跟进和回归。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    请参阅我从专家处收到的以下信息

    这似乎是一个自定义设备驱动程序支持问题。 我们通常不支持自定义驱动程序开发。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivas、

    我不要求定制器件驱动程序支持。 我还需要您在 TRM 中引用的文档、如上述查询中所述。

    请参考 查询并执行必要的操作

    此致、

    Vaibhav V Agavile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    感谢您提供的意见。

    让我来检查并更新您的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    我内部进行了查看、了解该编程指南是根据保密协议共享的。

    您能否联系 TI 销售人员/FAE 支持以跟进此事。

    此致、

    Sreenivasa