请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
您好!
我们正在研究在 A72内核上运行 QNX 的 TI TDA4VM SOC。 我们需要在硬件统计中报告 A72内核的温度。
您能告诉我、适用于 TDA4VM 的 QNX RTOS SDK 中提供的有助于报告 A72内核温度的接口吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joseph:
我们在 PSDK QNX 中没有提供任何软件支持来读取 TI TDA4VM SOC 的核心温度。
但是、TDA4VM 提供了一种读取这些值的方法。 建议查看 DRA829/TDA4VM 技术参考手册(修订版 C) 第5.2.3.2.3章
电压和热管理器(VTM)。

在 PSDK RTOS 代码库中、建议查看 /pdk_ /packages/ti/csl/example/vtm/vtm_pvt_sensor_read/vtm_sensor_read.c 关断时间。
谢谢。