This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM62x

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1386580/am620-q1-am62x

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

你(们)好

我想将外部 DDR4模块连接到 AM62x 板。 我知道 DDRSS 支持 DDR4和 LPDDR 模块进行连接。  

您能提供 DDR4初始化的驱动程序示例吗?  

谢谢

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的提问。

    [quote userid="605474" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1386580/am620-q1-am62x 您能提供一个用于 DDR4初始化的驱动程序示例代码吗?  [报价]

    用于 DDR 初始化的驱动程序代码已经位于 MCU+SDK 中。

    了解有关如何在 MCU+SDK 中配置 DDR 或 LPDDR 的更多信息。 请参阅  drivers_ddr_guide

    此致、

    Tushar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好!

    我认为在 SDK 中、存在用于 LPDDR 初始化的代码。 是一样吗? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我认为在 SDK 中、存在用于 LPDDR 初始化的代码。 是一样吗? [报价]

    相同的代码用于初始化 DDR 和 LPDDR。 LPDDR 和 DDR 的参数彼此不同。 还可以检查设置 DDR 时钟的方法与设置 LPDDR 时钟的方法不同。

    希望上述信息对您有所帮助。  

    此致、

    Tushar