This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:[AM62P] AM62P SDK 是否支持调整 OpenCL?

Guru**** 2547220 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1386409/am62p-q1-am62p-does-the-am62p-sdk-support-the-adaptation-of-opencl

器件型号:AM62P-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62P

工具与软件:

您好 TI:

我们希望基于 OpenCL 实现某种功能开发。

我们希望将 AM62P 用作 SOC。

目前、AM62P SDK 是否支持 OpenCL 的适应?

我的第一个问题是、OpenCL 可以在 GPU 上执行吗?

如果是、OpenCL 是否有基于 GPU 的加速调整?

此致

Chunfu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有适用于 AM62P 的 OpenCL。 GPU 主要用于运行 OpenGLES。

    此致、
    Krunal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Krunal、

    感谢您的答复。

    我们 有一个项目计划将 AM62P 用作 SoC。

    该项目需要 MOD (移动物体检测)功能。

    但 AM62A 中未包含 DSP/MMA。

    因此我们正在考虑是否可以使用 GPU 来开发 MOD 功能。

    如果您有任何建议或意见、请告知我们。

    此致

    Chunfu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 AM62P 上、唯一的选择是使用 ARM 内核、我想知道您是否评估了 A 内核的性能。  

    此外、如果您需要具有 DSP + GPU 的 SoC、我们可以使用姊妹产品系列 https://www.ti.com/product/TDA4AEN-Q1中的以下器件

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Krunal、

    明白了您的观点。

    感谢您的支持。

    该线程可以关闭。

    此致

    Chunfu