This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH EVM 和 AM69 SK EVM 上的 DDR 信号眼图(示波器)

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69, SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1386086/tda4vh-q1-ddr-signal-eye-diagram-scope-on-tda4vh-evm-and-am69-sk-evm

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:AM69TDA4VHSK-AM69

工具与软件:

尊敬的 Shreyas:

您是否已在 TDA4VH EVM 和 AM69 SK EVM 上测试了眼图使用示波器? 您能将您的结果分享给我们吗? 我们有一个行业客户想了解这两个 EVM 之间的差异。 如您所知、TDA4VH EVM 和 AM69 SK EVM 具有 DDR 的不同布局、因此客户希望了解这方面的影响。

BR、

Biao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    我正在查看我们可以提供哪些内容来说明不同电路板设计之间差异的影响。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢回复、实际客户数据库来自本文档:Jacinto 7 LPDDR4电路板设计和布局布线指南(修订版 E)(TI.com)

    因此客户希望了解这两块电路板之间 DDR 信号质量的确切差异。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两种设计都能够以最大接口速度运行。  我们没有任何示波器图片/眼图显示设计之间的微小差异。 我们的仿真表明、与 SK-AM69 (过孔残桩更长)相比、TDA4VH EVM 的过孔残桩更小、因此裕度可能略好。  但同样、两种设计都能够以最大接口速度运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    您是否有可以分享给客户的仿真报告?  

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要-我认为我们没有任何对客户友好的产品能够显示不同设计之间的微小性能差异。