Other Parts Discussed in Thread: AM6548
工具与软件:
您好!
我尝试将 AM6548上的一些 PRU 引脚用作常规 GPIO、无需与处理器上的任何 PRU 固件交互或加载。
这可以在不与 PRU 交互的情况下实现吗?
作为参考、我尝试 在禁用上拉/下拉电阻器的情况下设置 PIN_PRG2_PRU0_GPO8的焊盘配置、但在我们的设计中似乎仍然启用了上拉电阻器。
为什么会这样呢? 我们是否无法使用 PRU 引脚作为由 ARM 内核控制的 GPIO? 我将它们全部设置为模式7、仅是 GPIO。
这似乎只是影响将引脚设置为输入。 我能够将 PRU 引脚设置为输出、并将它们切换为高电平/低电平。
谢谢!
本