This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:SerDes0 PCIe、USB 和 SGMII 配置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379538/dra821u-serdes0-pcie-usb-and-sgmii-configuration

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件: SysConfigDRA821

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我在设计中将 DRA821U 用作网关控制器、有以下问题需要您确认。

1.对于 SerDes0和 CPSW5G、是否可以同时运行以下配置? 我之所以有这个问题、是因为 DRA821 TRM 第37页中有一条注释指出、最多可同时使用三个 IP 中的两个。 但是、使用 TI PinMux 工具 SysConfig 时、进行以下配置时不会显示警告或错误消息。

  串行器/解串器0通道 0 - PCIe 通道0 (PCIe x1通道模式)

  串行器/解串器0通道 1. - SGMII 通道4 (CPSW5端口 4. 、SGMII 接口)

  串行器/解串器0通道 2. - SGMII 通道1 (CPSW5端口 1. 、SGMII 接口)

  串行器/解串器0通道 3. - USB3 (USB3.0)

  RGMII2  (CPSW5端口 2. 、RGMII 接口)

  RGMII3  (CPSW5端口 3. 、RGMII 接口)

2.对于 SerDes0 USB 应用、TRM 第958页、5.1.3.4.27、表5-749、SERDES_SEL 寄存器位指出、USB3.0接口可以是2个不同的 SERDES0通道、选项为 Ln1和 Ln3、但在 SysConfig 中、也可以选择 Ln0和 LN2而不显示任何警告或错误消息。 请做出说明。

3.对于用作 PCIe 的 SerDes0 Lane0、它是否支持 PCIe 1.1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="453688" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379538/dra821u-serdes0-pcie-usb-and-sgmii-configuration "]

      串行器/解串器0通道 0 - PCIe 通道0 (PCIe x1通道模式)

      串行器/解串器0通道 1. - SGMII 通道4 (CPSW5端口 4. 、SGMII 接口)

      串行器/解串器0通道 2. - SGMII 通道1 (CPSW5端口 1. 、SGMII 接口)

      串行器/解串器0通道 3. - USB3 (USB3.0)

    [报价]

    无法使用此配置。 这是 SerDes IP 施加的限制、不是引脚多路复用冲突造成的。 引脚可根据您提到的内容进行配置、但我们无法以相同的方式配置各个串行器/解串器通道。

    基本上、您可以仅对两种协议和比特率配置串行器/解串器实例。 如果您使用具有多个串行器/解串器实例的器件、则可以使用多个串行器/解串器执行此操作。

    [quote userid="453688" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379538/dra821u-serdes0-pcie-usb-and-sgmii-configuration 对于 SerDes0 USB 应用、TRM 第958页、5.1.3.27、表5-749、SERDES_SEL 寄存器位表明、USB3.0接口可以是2个不同的 SERDES0通道、选项为 Ln1和 Ln3、但在 SysConfig 中、也可以选择 Ln0和 LN2而不显示任何警告或错误消息。 请说明。

    通道1和通道3用于正常 USB 操作、其中通道0和通道2可用于 USB Type-C 应用。 请参阅 TRM 中的"12.2.5.3.1.1接口选择"部分

    [报价用户 id="453688" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379538/dra821u-serdes0-pcie-usb-and-sgmii-configuration ]]对于用作 PCIe 的 SerDes0线路0、它是否支持 PCIe 1.1?[/QUOT]

    通常、PCIe 3.0与 PCIe 1.1向后字兼容。 因此 PCIe 1.1器件应该没有问题。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您的答复。

    请检查以下配置是否可实现? 我们想使用四个以太网端口(2 SGMII + 2 RGMII)和 USB (Type-C 应用)。

      串行器/解串器0通道 0  - SGMII 通道3 (CPSW5端口  3. 、SGMII 接口)

      串行器/解串器0通道 1.  - SGMII 通道4 (CPSW5端口  4. 、SGMII 接口)

      串行器/解串器0通道 2.  - USB Type C TX/RX 1.

      串行器/解串器0通道 3.  - USB Type C TX/RX 2.

      RGMII1  (CPSW5端口  1. 、RGMII 接口)

      RGMII2  (CPSW5端口  2. 、RGMII 接口)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从以太网的角度来看、这些都没问题。

     我认为这是不可能有2个这样的 USB-C 连接的。 我将该主题转发给 USB 专家来评论。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    [报价 userid="453688" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379538/dra821u-serdes0-pcie-usb-and-sgmii-configuration/5289646 #5289646"]

      串行器/解串器0通道 2.  - USB Type C TX/RX 1.

      串行器/解串器0通道 3.  - USB Type C TX/RX 2.

    [报价]

    SERDES 只能支持一个 USB 接口。 通道2旨在与通道3结合使用、以实现 USB Type-C 通道交换功能。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    是的、我想对 Type C 通道交换功能使用两个串行器/解串器通道。

    感谢您的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果您有任何进一步的问题、请告知我们、否则我们可以关闭该主题。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、全部完成。