This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:已连接以太网、但 ping 未通过

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1380625/am3358-ethernet-linked-but-ping-not-going-through

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

你好

AM3358定制板与 BeagleBone Black 非常相似、但使用 DP83867ISRGZR 作为以太网 Phy。

使用最新的 SDK (dr-download.ti.com/.../ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.01.00.001-Linux-x86-Install.bin)进行 u-boot 和内核构建。 可以通过电路板上的 SD 卡轻松启动。

以下是显示以太网启动的启动日志的一部分:

 [22.068642] cpsw-switch 4a100000.switch:启动 ndev. 模式:dual_mac
[22.1639393939] TI DP83867 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序(MII_BUS:phy_addr=4a101000.MDIO:00、IRQ=POLL)
[确定]已创建切片切片/system/systemd-fsck.
在/dev/mmcblk0p1...上启动文件系统检查
在/dev/mmcblk1p1...上启动文件系统检查
在/dev/mmcblk1p2...上启动文件系统检查
正在启动网络名称解析...
[确定]已完成/dev/mmcblk1p1.上的文件系统检查
安装/run/media/mmcblk1p1...
[确定]已完成/dev/mmcblk1p2.上的文件系统检查
[确定]已安装/run/media/mmcblk1p1.
安装/run/media/mmcblk1p2...
[确定]已完成/dev/mmcblk0p1.上的文件系统检查
[25.257829] EXT4-FS (mmcblk1p2 ):已安装的文件系统,带有序数据模式。 配额模式:已禁用。
安装/run/media/boot-mmcblk0p1...
[25.369077] cpsw 开关4a100000.switch eth0:链路接通- 1Gbps/全-流量控制关闭
[25.395700] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
[确定]已安装/run/media/mmcblk1p2.
[确定]已安装/run/media/boot-mmcblk0p1.
[确定]已启动网络名称解析。
[ OK ]已到达目标网络。
[ OK ]已到达目标主机和网络名称查找。
正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
正在启动容器容器运行时...
[ OK ]已启动 Netperf 基准服务器。
[确定]已启动 NFSv2/3锁定的 NFS 状态监视器。
正在启动简单网络…协议(SNMP)守护程序...
正在启动许可用户会话...

板载以太网端口连接到交换机、笔记本电脑连接到同一交换机。 IP 地址通过 ifconfig 设置为 192.168.0.25、PC 地址为192.168.0.200

ethtool 用于检查显示链路正常的状态。

Arago 2023.04 AM335x-EVM -

AM335x-EVM 登录名:root
根@AM335x-EVM:~# ifconfig -a
eth0:flags=4163 MTU 1500
inet6 fe80::167f:fff:fec3:5fc7 prefixlen 64 scopeid 0x20.
乙醚14:7f:0f:C3:5F:C7 txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包0字节0 (0.0B)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包24字节3828 (3.7KiB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

Lo: flags=73. MTU 65536
INET 127.0.0.1网络掩码255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10.
loop txqueuelen 1000 (本地环回)
RX 数据包90字节7574 (7.3KiB)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包90字节7574 (7.3KiB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

sit0:标志=128 MTU 1480
Unspec 00-00-00-00-02-00-BC-94-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 1000 (UNSPEC)
RX 数据包0字节0 (0.0B)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

root@AM335x-EVM:~# ifconfig eth0 192.168.0.25
根@AM335x-EVM:~# ifconfig -a
eth0:flags=4163 MTU 1500
INET 192.168.0.25网络掩码255.255.255.0广播192.168.0.255
inet6 fe80::167f:fff:fec3:5fc7 prefixlen 64 scopeid 0x20.
乙醚14:7f:0f:C3:5F:C7 txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包0字节0 (0.0B)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包32字节5972 (5.8KiB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

Lo: flags=73. MTU 65536
INET 127.0.0.1网络掩码255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10.
loop txqueuelen 1000 (本地环回)
RX 数据包90字节7574 (7.3KiB)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包90字节7574 (7.3KiB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

sit0:标志=128 MTU 1480
Unspec 00-00-00-00-02-00-BC-94-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 1000 (UNSPEC)
RX 数据包0字节0 (0.0B)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

root@am335x-evm:~# ethtool eth0
eth0的设置:
支持的端口:[ TP MII ]
支持的链路模式:10baseT/half 10baseT/full
100baseT/half 100baseT/Full
1000baseT/half 1000baseT/full
支持的暂停帧使用:仅对称接收
支持自动协商:可以
支持的 FEC 模式:未报告
广播链路模式:10baseT/half 10baseT/full
100baseT/half 100baseT/Full
1000baseT/half 1000baseT/full
广播的暂停帧使用:否
广播的自动协商:是
通告的 FEC 模式:未报告
链路伙伴通告的链路模式:10BaseT /半10 baseT/full
100baseT/half 100baseT/Full
连接方广播的暂停帧使用:对称
连接方广播了自动协商:是
连接伙伴通告的 FEC 模式:未报告
速度:100MB/s
双工:全双工
自动协商:开启
主从配置(MASTER-SLAVE):首选从配置
主从状态:从
端口:双绞线
PHYAD:0
收发器:外部
MDI-X:未知
支持唤醒:ubgs
唤醒:d.
SecureOn 密码:00:00:00:00:00
当前消息级别:0x00000000 (0)

检测到链路:是

然而、当从 PC 对电路板或从电路板对 PC 执行 ping 操作时、两者都显示未通过。 我是否需要检查任何其他配置?

非常感谢您的任何评论或回复。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我看到的内容来看、电路板上的接收路径存在问题。

    我建议直接在您的板和 PC 之间的以太网电缆、不使用交换机。 通过这种方法、可以使用电路板和 PC 上的以太网 MAC 硬件统计信息来显示是否进行了基本的数据包发送和接收。

    您还可以将电路板连接到 BBB 并执行相同的测试。

    -甚至无需设置 IP 地址。 在链路初始化期间、当它搜索 IPv4地址时、将发送足够的数据包。

    -板启动后使用 ethtool -S eth0在两侧。 查找 RX 正常帧以及两侧是否存在 RX CRC 错误。 如果没有 RX 正常帧、可能是引脚多路复用问题。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我尝试了几件事,你建议。 我将 BBB 连接到同一交换机、并且能够在 PC 和 BBB 之间执行 ping 操作、没有任何错误。 但新电路板未执行 ping 通。 我没有将该电路板直接连接到 BBB、因为我认为我可能需要交叉电缆。

    另外、我使用 ethtool -S eth0检查了统计信息。 电路板侧没有 Rx CRC 错误。 似乎 Tx 未发送出去、请参阅以下日志:

    root@am335x-evm:~# ethtool -S eth0
    NIC 统计信息:
    良好的 Rx 帧:181.
    广播 Rx 帧:80
    多播 Rx 帧:101.
    暂停 Rx 帧:0
    Rx CRC 错误:0
    Rx 对齐/代码错误:0
    超大 Rx 框架:0
    Rx Jabbers:0
    欠大小(短) Rx 帧:0
    Rx 片段:0
    Rx 八位字节:29198
    良好 Tx 帧:0
    广播 Tx 帧:0
    多播 Tx 帧:0
    暂停 Tx 帧:0
    延迟的 Tx 帧:0
    冲突:0
    单一冲突 Tx 帧:0
    多个冲突 Tx 帧:0
    过度碰撞:0
    延迟冲突:0
    TX 欠运转:0
    载波侦听错误:0
    TX 八位位组:0
    Rx + Tx 64八位位组帧:35
    Rx + Tx 65-127八位位组帧:70
    Rx + Tx 128-255八位位组帧:42
    Rx + Tx 256-511八位位组帧:34
    Rx + Tx 512-1023八位位组帧:0
    Rx + Tx 1024-up 八位位组帧:0
    净八位数:29198
    Rx 帧起始超限:0
    Rx 帧中间上溢:0
    Rx DMA 超限:0
    Rx DMA 通道0:head_enqueue:1
    Rx DMA 通道0:tail_enqueue:249
    Rx DMA 通道0:PAD_ENQUEY:0
    Rx DMA 通道0:误排队:0
    Rx DMA 通道0:DESC_ALLOC_FAIL:0
    Rx DMA 通道0:PAD_ALLOC_FAIL:0
    Rx DMA 通道0:runt_receive_buf:0
    Rx DMA 通道0:runt_transmit_bu:0
    Rx DMA 通道0:empty_dequeue:0
    Rx DMA 通道0:busy_dequeue:122
    Rx DMA 通道0:good_dequeue:122
    Rx DMA 通道0:需要:0
    Rx DMA 通道0:teardown_dequeue:0
    TX DMA 通道0:head_enqueue:36
    TX DMA 通道0:tail_enqueue:127
    TX DMA 通道0:PAD_ENQUEY:0
    TX DMA 通道0:排队错误:0
    TX DMA 通道0:DESC_ALLOC_FAIL:0
    TX DMA 通道0:PAD_ALLOC_FAIL:0
    TX DMA 通道0:runt_receive_buf:0
    TX DMA 通道0:runt_transmit_bu:0
    TX DMA 通道0:empty_dequeue:34
    TX DMA 通道0:Busy_Dequeue:0
    TX DMA 通道0:good_dequeue:35
    TX DMA 通道0:需要:1
    TX DMA 通道0:teardown_dequeue:127
    根@AM335x-EVM:~#

    我无法 在 BBB 上运行 ethtool -S eth0。 我 必须在上面安装 ethtool。

    我还 Ping 了主板上的回送地址(127.0.0.1)、其通过后没有错误。

    我想这可能是您所指出的引脚多路复用问题、因为我使用了与 BBB 相同的引脚多路复用器。 我已检查 RGMII 引脚与原理图上 BBB 上的 RMII 端口几乎相同。 如果您能在与 DP83867 PHY 相关的器件树文件中提供更新此内容的建议、我将不胜感激。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将不需要交叉电缆。 大多数 PHY 实现了自动 MDIX、这将解决此类布线问题。 您应该能够使用 apt get 将 ethtool 安装到 BBB 上。  

    正如您所观察到的、存在正在发生的 Rx 流量、但没有 TX 流量。 引脚多路复用可能是一种原因、但可能的原因也更多。

    您能否为您的定制电路板附加 DTS 文件的那一部分? 我建议使用 TI SysConfig 工具验证引脚多路复用器、您将能够通过 DTS 文件查看为此接口生成的引脚多路复用器。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Schuyler 调查了这个问题。

    我尚未更新 DTS 文件。 我将为 BBB 使用默认 dts 文件、因为电路板非常相似。 我仅更新了 board.c 文件、避免检测电路板 ID 并进行 PMIC 控制。 我发现 DTS 文件是  ... sdk-linux.../arch/arm/dts 文件夹中的 am335x-bonblack.dts、am33x.dtsi、am335x-bone-common.dtsi、am335x-boneback-common.dtsi 和 am335x-boneback-hdm.dtsi。  AM335x-bone-common.dtsi 中的以下代码部分仅与这些引脚相关:

    cpsw_default:cpsw_default{
    PINCTL-SINGLE、PINS =<
    /*从器件1 */
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RX_ER、PIN_INPUT_PULLUP、MUX_MODE0)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_TX_EN、PIN_OUTPUT_PULLDOWN、MUX_MODE0)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RX_DV、PIN_INPUT_PULLUP、MUX_MODE0)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_TXD3、PIN_OUTPUT_PULLDOWN、MUX_MODE0)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_TXD2、PIN_OUTPUT_PULLDOWN、MUX_MODE0)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_TXD1、PIN_OUTPUT_PULLDOWN、MUX_MODE0)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_TXD0、PIN_OUTPUT_PULLDOWN、MUX_MODE0)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_TX_CLK、PIN_INPUT_PULLUP、MUX_MODE0)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RX_CLK、PIN_INPUT_PULLUP、MUX_MODE0)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RXD3、PIN_INPUT_PULLUP、MUX_MODE0)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RXD2、PIN_INPUT_PULLUP、MUX_MODE0)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RXD1、PIN_INPUT_PULLUP、MUX_MODE0)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RXD0、PIN_INPUT_PULLUP、MUX_MODE0)
    >;
    };

    cpsw_sleep:cpsw_sleep{
    PINCTL-SINGLE、PINS =<
    /*从器件1复位值*/
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RX_ER、PIN_INPUT_PULLDOWN、MUX_MODE7)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_TX_EN、PIN_INPUT_PULLDOWN、MUX_MODE7)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RX_DV、PIN_INPUT_PULLDOWN、MUX_MODE7)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_TXD3、PIN_INPUT_PULLDOWN、MUX_MODE7)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_TXD2、PIN_INPUT_PULLDOWN、MUX_MODE7)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_TXD1、PIN_INPUT_PULLDOWN、MUX_MODE7)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_TXD0、PIN_INPUT_PULLDOWN、MUX_MODE7)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_TX_CLK、PIN_INPUT_PULLDOWN、MUX_MODE7)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RX_CLK、PIN_INPUT_PULLDOWN、MUX_MODE7)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RXD3、PIN_INPUT_PULLDOWN、MUX_MODE7)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RXD2、PIN_INPUT_PULLDOWN、MUX_MODE7)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RXD1、PIN_INPUT_PULLDOWN、MUX_MODE7)
    AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_MII1_RXD0、PIN_INPUT_PULLDOWN、MUX_MODE7)
    >;
    };

    之前、我通过 SysConfig 生成的 dtsi 文件中与 RGMII 引脚相关的部分如下:

    myrgmii1_pins_default:myrgmii1_pins_default{
    PINCTL-SINGLE、PINS =<
    AM33XX_IOPAD (0x914、PIN_OUTPUT | MUX_Mode2)/*(J16) gmii1_txen.rgmii1_tctl */
    AM33XX_IOPAD (0x918、PIN_INPUT | MUX_Mode2)/*(J17) gmii1_rxdv.rgmii1_rctl */
    AM33XX_IOPAD (0x92c、PIN_OUTPUT | MUX_MODE2)/*(K18) gmii1_txclk.rgmii1_tclk */
    AM33XX_IOPAD (0x930、PIN_INPUT | MUX_MODE2)/*(L18) gmii1_rxclk.rgmii1_RCLK */
    AM33XX_IOPAD (0x928、PIN_OUTPUT | MUX_MODE2)/*(K17) gmii1_txd0.rgmii1_td0 */
    AM33XX_IOPAD (0x924、PIN_OUTPUT | MUX_MODE2)/*(K16) gmii1_txd1.rgmii1_TD1 */
    AM33XX_IOPAD (0x920、PIN_OUTPUT | MUX_MODE2)/*(K15) gmii1_txd2.rgmii1_td2 */
    AM33XX_IOPAD (0x91c、PIN_OUTPUT | MUX_MODE2)/*(J18) gmii1_txd3.rgmii1_td3 */
    AM33XX_IOPAD (0x940、PIN_INPUT | MUX_MODE2)/*(M16) gmii1_rxd0.rgmii1_rd0 */
    AM33XX_IOPAD (0x93c、PIN_INPUT | MUX_MODE2)/*(L15) gmii1_rxd1.rgmii1_RD1 */
    AM33XX_IOPAD (0x938、PIN_INPUT | MUX_MODE2)/*(L16) gmii1_rxd2.rgmii1_RD2 */
    AM33XX_IOPAD (0x934、PIN_INPUT | MUX_MODE2)/*(L17) gmii1_rxd3.rgmii1_rd3 */
    >;
    };

    /*可选睡眠引脚设置。 必须在下面的框架中手动输入值。 */
    myrgmii1_pins_sleep:myrgmii1_pins_sleep{
    PINCTL-SINGLE、PINS =<
    AM33XX_IOPAD (0x914、)/*(J16) gmii1_txen.rgmii1_tctl */
    AM33XX_IOPAD (0x918、)/*(J17) gmii1_rxdv.rgmii1_rctl */
    AM33XX_IOPAD (0x92c、)/*(k18) gmii1_txclk.rgmii1_tclk */
    AM33XX_IOPAD (0x930、)/*(L18) gmii1_rxclk.rgmii1_RCLK */
    AM33XX_IOPAD (0x928、)/*(k17) gmii1_txd0.rgmii1_td0 */
    AM33XX_IOPAD (0x924、)/*(k16) gmii1_txd1.rgmii1_td1 */
    AM33XX_IOPAD (0x920、)/*(k15) gmii1_txd2.rgmii1_td2 */
    AM33XX_IOPAD (0x91c、)/*(J18) gmii1_txd3.rgmii1_td3 */
    AM33XX_IOPAD (0x940、)/*(M16) gmii1_rxd0.rgmii1_rd0 */
    AM33XX_IOPAD (0x93c、)/*(L15) gmii1_rxd1.rgmii1_RD1 */
    AM33XX_IOPAD (0x938、)/*(L16) gmii1_rxd2.rgmii1_RD2 */
    AM33XX_IOPAD (0x934、)/*(L17) gmii1_rxd3.rgmii1_rd3 */
    >;
    };

    我的问题是、是否只需更新 DTS 文件的这一部分就足够了? 我是否应该为引脚添加上拉/下拉定义? MDIO 引脚在与 PHY 器件通信时看起来没有问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供引脚多路复用信息。 但是、您提到的一个关键点是 PHY 是在 RMII 模式而不是 RGMII 模式下连接。 您能否附上显示 CPSW 和 PHY 之间连接的部分原理图? 除了引脚多路复用器之外、DTS 的 CPSW 节点中还有一种用于指示 RGMII 或 RMII 的接口模式。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请参阅 RGMII 连接的原理图部分。

    是的、我在 DTS 中还找到了 cpsw_emac0器件。 我将在 am335x_Bone_common.dtsi 中将其更新为:

    cpsw_emac0{
    PHY-Handle =<&ethphy0>;
    PHY-MODE ="RGMII-txid";
    };

    Mac (&M){
    从器件=<1>;
    pinctrl-names ="默认值"、"睡眠";
    pinctrl-0 =<&cpsw_default>;
    pinctrl-1 =<&cpsw_sleep>;
    状态="正常";
    };

    &Davinci_MDIO{
    pinctrl-names ="默认值"、"睡眠";
    pinctrl-0 =<&Davinci_MDIO_default>;
    pinctrl-1 =<&Davinci_MDIO_SLEEP>;

    ethphy0:ethernet-phy@0{
    REG =<0>;
    };
    };

    如果您在此处看到任何问题或 需要任何其他更新、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是快速更新一下。  经过上述修改后,我创建了新的 u-boot 和内核,但问题似乎仍然存在。 RX 正常、但是 TX 没有出去。 从 ethtool -S eth0中、只有 tex"tail_enqueue"计数随时间推移而递增。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个潜在的问题是 PHY 模式应该是:

    phy-mode = "rgmii-id";

    这与 TI 销售的 EVM SK 板类似、使用 RGMII PHY。

    您是否从 AM335x 器件测量 TX 时钟?

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、我一直在使用默认的 AM335x-evm.dts、因为在使用顶级 make 文件构建 u-boot 和内核之前、我没有修改 SDK 中的 defconfig。

    因此、它应该仍然是:  phy-mode = "rgmii-id"; in the DTS.

    我在运行 ping 命令时没有找到 TX 时钟、但 dp83867的 RX 时钟已开启、看起来正常。

    MAC 似乎没有以某种方式进行传输。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TX CLK 未显示任何输出、则不会传输任何数据。 是否在控制台上看到 netdev 看门狗超时?

    我需要询问硬件应用同事哪些因素可能会阻止 TX 时钟不运行。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、 控制台上没有看门狗超时。 ping 命令必须与 CTL-C 终止、它会显示发送的数据包数量、且所有数据包均失败/丢失。 我想为 AM335x-EVM 加载一个预编译的映像和文件系统、以测试以太网端口。

    再次感谢您调查此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    加载预编译映像可能是一个好主意、这将取决于预编译与您的设计的接近程度。 例如、RGMII 引脚排列需要匹配。 我建议使用您对定制电路板所做的 u-boot。  

    如果预编译映像不存在 TX 时钟、则接下来是查看提供给定制板的时钟。

    此致、

    Schuyler