This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM6442 -在 USB v2器件模式下、CDNS3 USB 控制器支持多少个端点?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1385237/processor-sdk-am64x-am6442---in-usb-v2-device-mode-how-many-endpoints-are-supported-by-the-cdns3-usb-controller

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

我检查了 AM64X TRM、发现对于作为 USB 主机的 AM64x、它似乎支持32个 USB 端点-

因此、对于 USB v 2.0器件模式端点是否受 AM64X 系列支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    是的、USB 设备模式也支持32个端点。