This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM CPSW9G PC 无法 ping 通 MCU2_1

Guru**** 2551030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1383556/tda4vm-tda4vm-cpsw9g-pc-cannot-ping-mcu2_1

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的专家:

 我使用 AutoSar 在 MCU2_1上集成以太网虚拟 Mac。 我使用 PC ping MCU2_1、但无法 ping 通、但 Cddipc 可以正常与 MCU2_0通信。 它基于 sdk8.6。

 原因是什么?

MCU2_0日志

我根据开发板进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EthFw 将代表客户端响应客户端 IP 地址的 ARP 请求。

    因此、AutoSAR 客户端 MCU2_1应向 EthFw 注册 IPv4。 否则 ARP 将无法解析、Ping 将无法成功。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何  向 EthFw 注册 IPv4。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有"EthFw 400" API、用于向 Eth_Dispatch 服务器注册 IPv4。

    借助上面的、您可以向 EthFw 注册 MCU2_1客户端的 IP。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Ethfw 注册的 MAC 地址使用如下所示的功能,这是不可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Ethfw 注册的 Mac 地址使用如下所示的函数、这是不可能的吗?

    以上将仅注册 MAC。

    但仅 ARP MAC 还不够、我们需要 MAC 地址+ IP 地址。

    因此、您必须使用"int387macAssociateIPv4Macaddr"向 EthFW 注册 IP Eth_Dispatch。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 EthFW 中使用 Eth_Dispatch 4.12.05tmacAssociateIPv4Macaddr 寄存器 IP、 但无法 ping。

    MCU2_0日志

    Wireshark 日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常 ARP 应持续到运行了 RESPONSE 或 ping 命令。

    您是否在 IP 注册 Ethfw 后运行 ping?

    您能否确认、您是否能够 ping 通 br4 (ethfw) 172.41.1.200?  

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 MCU2_1启动之前 ping br4 (ethfw) 172.41.200、我们可以对其执行 ping 操作。 此外、此时开始时不会对 ethfw 执行 ping 操作、但在 MCU2_1寄存器与 EthFW 对应 ethfw 后、无法对 ethfw 执行 ping 操作、无法对 MCU2_1执行 ping 操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否请在 MCU2_1之前及之后使用完整的 Wireshark 日志、即在 ping EthFw 成功或失败场景时。
    另外、请在前后分享 ALE 表。
    有关收集 ALE 表条目的信息、请参阅常见问题解答。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法上传文件、

    这是 ping 失败 MCU2_0 MCU2_1

    这是  ping ok MCU2_0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不知道如何上传 Wireshark 日志。

    这是 MCU2_1运行前的 ALE 日志。

    e2e.ti.com/.../ALE_5F00_CPSW9G_5F00_MCU2_5F00_1_5F00_befor.txt

    这是 MCU2_1运行后的 ALE 日志。

    e2e.ti.com/.../ALE_5F00_CPSW9G_5F00_MCU2_5F00_1_5F00_after.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将是 ooo,将在星期三检查,并得到你。 请耐心等待。  

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题现已解决、现在我可以 ping MCU2_1、但现在我有一个问题、为什么要使用 Eth_Dispatch t387macAddMcastAddr 向  Ethfw 添加广播地址导致无法 ping MCU2_1?  

    EthVirtmacApp_addMcastAddr(BcastAddr, FALSE);
    
    static void EthVirtmacApp_addMcastAddr(uint8 *macAddr, boolean addHostPort)
    {
        Std_ReturnType status;
        Eth_PortListType portList;
    
        portList.numPorts = 0;
    #if defined (SOC_J721E)
        portList.numPorts += 6;
        portList.ports[0] = ETH_PORT_MAC_PORT_2;
        portList.ports[1] = ETH_PORT_MAC_PORT_3;
        portList.ports[2] = ETH_PORT_MAC_PORT_5;
        portList.ports[3] = ETH_PORT_MAC_PORT_6;
        portList.ports[4] = ETH_PORT_MAC_PORT_7;
        portList.ports[5] = ETH_PORT_MAC_PORT_8;
    #elif defined (SOC_J784S4)
        portList.numPorts += 2;
        portList.ports[0] = ETH_PORT_MAC_PORT_3;
        portList.ports[1] = ETH_PORT_MAC_PORT_5;
    #else
        portList.numPorts += 2;
        portList.ports[0] = ETH_PORT_MAC_PORT_2;
        portList.ports[1] = ETH_PORT_MAC_PORT_3;
    #endif
    
        if (addHostPort)
        {
           portList.ports[portList.numPorts] = ETH_PORT_HOST_PORT;
            portList.numPorts++;
        }
        expectedSid = ETH_SID_DISPATCH_VIRTMAC_ADD_MCAST_MACADDR;
        status = Eth_DispatchVirtmacAddMcastAddr(0, macAddr, 0, 0, &portList);
        ETHAPP_BUSY_WAIT();
    }
     
     
    

    我是指 sdk8.6 eth_virtmac_app 演示逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="600959" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1383556/tda4vm-tda4vm-cpsw9g-pc-cannot-ping-mcu2_1/5292589 #5292589"]但现在我有一个问题、为什么要使用 Eth_Dispatch 3899 tmacAddMcastAddr 向  Ethfw 添加广播地址导致无法 ping MCU2_1?  [报价]

    此时、客户端将覆盖由 EthFw 写入的 ALE 广播条目、并从端口掩码中删除了"主机端口"和"仅 MAC 端口"。
    因此、这些端口将不会接收广播数据包。

    在最新 SDK 版本中修复了此问题。 客户端未添加任何广播条目。
    此外、这是 TI 为客户提供的用于验证 MCAL Eth 驱动程序的示例测试应用程序参考。

     此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、此问题已得到解决。