This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:通过 CCS Uniflash 刷写

Guru**** 1956055 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1384794/am3357-flashing-through-ccs-uniflash

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

我们在定制硬件中使用 AM3357处理器、当我们尝试使用 USB 连接器来刷写硬件时、工作正常、但当我们尝试使用硬件 PCB 中的测试点来刷写电路板时、我们面临问题。  

根据我们的说法、问题在于我们刷写电路板的 USB 速度、CCS Uniflash 工具中提供的任何选项都是如此、通过它我们可以降低尝试使用 USB 刷写电路板的速度。

请提供建议。

当电路板通过测试点刷写时、请查找随附的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    降低 USB 速度的最简单方法是连接 USB 全速 USB 端口和 USB 主机之间的集线器开始。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。