This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM67:支持作为 TI Linux SDK 一部分的 Beagley-AI?

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-AM67, BEAGLEY-AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1384952/processor-sdk-am67-support-for-beagley-ai-as-part-of-the-ti-linux-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM67
Thread 中讨论的其他器件: Beagley-AI

工具与软件:

团队、
它是否计划 作为 TI Linux SDK/PROCESSOR-SDK-AM67的一部分来支持 Beagley-AI?

谢谢!

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我们的 SDK 中支持 Beagley-AI 的功能当前未在路线图中、但该任务处于待办事项中。

    实际上、我无法为您提供合理的时间安排。

    此致!
    Jared