This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6414T:用于 TMS320C6414T 的 FAXLIB

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6414T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1381898/tms320c6414t-faxlib-for-the-tms320c6414t

器件型号:TMS320C6414T

工具与软件:

大家好!

有人知道 TMS320C6414T 是否有 FAXLIB?

我遇到了问题、因为情况说明书上显示有一个用于64x、但下载页面上不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 C64x 器件的了解不多、但 FAXLIB 下载页面似乎包含用于 C64x 的软件包。

    https://www.ti.com/tool/download/FAXLIB/2.1.0.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,谢谢你。
    我看到了下载页面。 本页似乎没有 C64x 的相关信息、我认为我需要 C64x 库、因为 C64x+和 C64x 是不同的 DSP 内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把您的查询发送给我们的 DSP 专家、请他们进行评论。 他本周出差、请期待延迟回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将等待该专家的良好评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 C64x 传真的软件包。 我们仅支持 C64x+传真平台。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    遗憾的是、我们似乎必须放弃已经设计好的硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们不会再在 faxlib 上进行任何开发。

    您需要 C64x+或 C66x DSP 来运行传真。

    谢谢

    Yogesh