This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:PTP 协议栈(8.05 SDK)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1388867/tda4vm-ptp-protocol-stack-8-05-sdk

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

我想知道 SDK_8.05是否支持 gPTP 协议栈? 我在这个示例中注意到、只支持 PTP 协议栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI RTOS SDK 在8.5 SDK 中采用 PTP 栈。

    使用 PTP 栈的 CPSW9G 的 EthFw 应用、用于与外部网络进行时间同步。

    注意:
    SDK 8.5中的 PTP 栈不用于生产支持、它仅用于测试目的。


    TI 最新的 SDK 9.2中具有来自 PDK ENT 模块的 PTP 示例、具有量产支持 gPTP 堆栈。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SDK 9.2是否在 A72和 MCU2_0中都支持 GPTP 协议栈、或仅在 MCU2_0。中支持 GPTP 协议栈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 9.2是否在 A72和 MCU2_0中支持 GPTP 协议栈、或者仅在 MCU2_0中支持。

    A2 使用 Linux/QNX 等 HLOS。

    Linux 和 QNX 内核支持 PTP。

    MCU2_0是通过使用  PDK 中的 PTP 栈的 RTOS 应用运行的 R5F。

    有关 TI.com 上软件开发的详细信息、请参阅 SDK 文档和用户指南
    https://www.ti.com/product/TDA4VM#software-development

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处提到的 PTP 是指 PTP 协议栈还是 gPTP 协议栈? 我们可能需要使用 gPTP 协议栈。SDK 9.1是否也支持它?   我在 SDK 9.1中看到、r5f 似乎具有集成的 gPTP 协议栈。 Linux 是否需要9.2版内核来支持 GPTP 协议栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处提到的 PTP 是指 PTP 协议栈还是 gPTP 协议栈? 我们可能需要使用 gPTP 协议栈。[/QUOT]

    自己的 gPTP 协议栈。

    SDK 9.1是否也支持该技术?  [报价]

    是的、我们从 SDK 9.0中提供支持。
    最新的 SDK 解决了旧版 SDK 中识别的错误、并增强了特性。

    Linux 是否需要9.2版内核来支持 GPTP 协议栈?
    [/quote]

    Linux 不会使用上面显示的 PTP 协议栈、它将是 Linux 内核的一部分。

    有关 Linux 中 PTP 的相关信息、请参阅以下内容。
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/09_02_00_05/exports/docs/linux/Foundational_Components Kernel_Drivers

    此致、
    Sudheer

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的答复。