This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:克隆 Linux 09_01_00_001的 SDK 时存在代理问题

Guru**** 1986165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1390088/am3358-proxy-issues-in-cloning-sdk-for-linux-09_01_00_001

器件型号:AM3358

工具与软件:

您好!

1.我正在尝试构建 Arago 项目,我正在关注 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/09_01_00_001/exports/docs/linux/Overview_Building_博彩_sdk.html。 但似乎无法克隆  

发生什么事了? TI 是否已放弃此建议?

2.我从另一个存储库 https://github.com/varigit/oe-layersetup.git 获得它。 但是、当我尝试使用 ./ oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-linux/processor-sdk-linux-09_01_00_07.txt 构建 SDK 时、我再次陷入了"致命:无法访问 " git.ti.com/.../':请求的 URL 返回错误:500"我想我必须修改脚本并更改复制路径。

谢谢!

Kaushalya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushalya:

    与团队交谈后、似乎上周末 git.ti.com 出现了 SSL 证书相关问题、该问题已得到解决。 我刚确认使用我的"个人"计算机克隆该 URL 没有问题。

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    % git clone git.ti.com/.../oe-layersetup.git
    Cloning into 'oe-layersetup'...
    remote: Enumerating objects: 2432, done.
    remote: Counting objects: 100% (2432/2432), done.
    remote: Compressing objects: 100% (744/744), done.
    remote: Total 2432 (delta 1892), reused 2183 (delta 1678), pack-reused 0
    Receiving objects: 100% (2432/2432), 304.66 KiB | 587.00 KiB/s, done.
    Resolving deltas: 100% (1892/1892), done.
    adannenb@Andreas-Air-2 ~
    %
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    此致、Andreas

x 出现错误。请重试或与管理员联系。