This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何实施 SDL?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1389577/tda4vm-how-to-implement-the-sdl

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们正在努力实施 SDL。 我们有包含 SDL 的 RTOS 软件包、其中所有 SDL 模块都可以单独构建。 我们有一些疑问。

以下链接:它是否属于预构建的组合 SDL 模块? 是否有任何预编译的 SDL 组合模块用于检查整个 SoC 的安全性?

https://www.ti.com/lit/fs/sffs721/sffs721.pdf?ts = 1705874425712

我们是否需要将所有它们组合在一起? 如果我们需要将它们整合在一起、是否需要获得 SIL 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须集成特定于您的安全用例的模块、以满足安全手册中列出的与您希望实现的安全覆盖相关的安全诊断要求。

    SDL 仅提供模板和示例作为您安全诊断措施的参考。

    此致、

    Josiitaa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在研究一个基于工业安全的项目、我们需要在 TDA4VM 上实施安全特性。 如果我们在 TDA4VM 中实施 SDL 模块、是否需要获得 SDL 模块的 SIL 证书?

    以下链接指向 SDL API 或硬件组件的证书:

    www.ti.com/.../sffs721.pdf

    是否有必要向 TI 申请 TDA4VM 安全文档?

    参考: e2e.ti.com/.../tda4vm-c66-and-c7x-safety-mechanism

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="594785" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1389577/tda4vm-how-to-implement-the-sdl/5316211 #5316211"]
    以下链接指向 SDL API 或硬件组件的证书:
    [报价]

    此证书适用于 SDL ASIL-D/SIL-3。 SIL 认证是 SDL 证书的一部分。 如果您在实现中更改了库、则必须对其进行重新认证。

    是否需要向 TI 申请 TDA4VM 安全文档?
    [报价]

    是的、安全手册中列出了为获得安全覆盖而必须实施的所有安全诊断。

    此致、

    Josiitaa.