This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:IPC 使用

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1386742/am62a7-q1-ipc-usage

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户已基于 rpmsp_char 成功在 MCU-r5f 与 DM 和 A53之间建立了通信。 他们希望分离 vision_apps、以便它们不会相互干扰。

以 mcu1_0 (DM)为例、它们能否共享同一个 linux_resource_table、首先初始化 vision_app 的 IPC、然后初始化自己的 IPC? 他们已经区分了二者使用的 varing_mem。

他们担心共享同一个表可能会导致稍后的初始化影响之前的表。

当他们尝试自行配置 linux_resource_table 时、RTOS 在启动后卡在 WaitForLinuxReady 处

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Xingyu:

    感谢您的提问。

    我已获取您的意见并进行处理。 请等待一段时间再回来。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyu:

    对延迟响应深表歉意。

    [quote userid="523857" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1386742/am62a7-q1-ipc-usage 以 mcu1_0 (DM)为例、他们能否共享同一个 linux_resource_table、首先为 vision_app 初始化 IPC、然后初始化自己的 IPC? 他们已经区分了二者使用的 varing_mem。

    您能否说明一下、在此处实施 IPC 是什么意思?

    另外、您能否说明一下、他们希望在哪个内核之间共享 linux_resource_table?

    此致、

    Tushar