ART 编号:PROCESSOR-SDK-AM335XTool/software:
Andreas Dannenberg /全部、
您已经知道、我们使用的是 SDK 9.1.0.1
我们在 spl.c 中添加了一个代码、添加该代码是为了在 u-boot.img 获得控制权之前检查 u-boot-spl 中的功能(例如:类似签名)。
执行此操作后、我们的误差低于误差、
include /1_2023.04+git999-r0/recipe-sysroot-native/usr/lib -wl、-rpath-link、/home/sem3user/28624/SEM3T_COM/build/arago-tmp-default-glibc/work/am335x_evm-oe-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2023.04 /home/sem3user/28624/SEM3T_COM/build/arago-tmp-default-glibc/work/am335x_evm-oe-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2023.04 .am335x-regor-rdk.dtb.d.pre.tmp +git999-r0/recip-sysroot-native/lib -wl、/home/sem3user/28624/SEM3T_COM/build/arago-tmp-default-glibc/work/am335x_evm-oe-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2023.04 src /home/sem3user/28624/SEM3T_COM src src kconfig.h src src src .am335x-regor-rdk.dtb.dts.tmp .am335x-regor-rdk.dtb.pre.tmp /scripts/dtc/dtc /home/sem3user/28624/SEM3T_COM src@@.am335x-regor-rdk.dtb.d.dtc.tmp .am335x-regor-rdk.dtb.dts.tmp /home/sem3user/28624/SEM3T_COM/build/arago-tmp-default-glibc/work/am335x_evm-oe-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2023.04 .am335x-regor-rdk.dtb.pre.tmp /home/sem3user/28624/SEM3T_COM src .am335x-regor-rdk.dtb.d.pre.tmp .am335x-regor-rdk.dtb.d.dtc.tmp
| test -e arch/arm/dts/am335x-evmsk.dtb ||(\
| echo >&2;\
| echo >&2 "未正确指定设备树源(arch/arm/dts/am335x-evmsk.dtb)。";\
| echo >&2"请定义"config_default_device_tree";\
| echo >&2"或使用'device_tree=生成 '参数";\
| echo >&2;\
|德州仪器/bin/false)
| arm-oe-linux-gnueabi-ld.bfd:u-boot-spl section `.rodata'将不适用于区域`"SRAM"
| cat arch/arm/dts/AM335x-evmsk.dtb > dts/dt.dtb.
| arm-oe-linux-gnueabi-ld.bfd:region `"SRAM"溢出9424字节
|.b /tools/mkimage -f auto -a arm -T firmware -C none -O u-boot -a 0x800000 -e 0x80800000 -p 0x0 -n "U-Boot 2023.04-g999 for sem3t board"-e -b arch/arm/dts/am335x u-boot-nodtb.bin /dev/null /dev/null
| cat u-boot-nodtb.bin dts/dt.dtb > u-boot-dtb.bin
请告知我、 上述错误是否需要对配置进行任何其他更改。
这有很多帮助