This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:DDR4/LPDDR4 DDRSS AM64x 与 AM6232的差异

Guru**** 2533300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1336276/am623-differences-ddr4-lpddr4-ddrss-am64x-vs-am6232

器件型号:AM623

你好!

客户仍在使用 AM6232、现在正在考虑在未来的设计中使用 AM64x、

他想知道两个 DDRSS 的区别是什么。 从信号描述来看、它们似乎是相同的。

你可以比较和总结吗?

提前在 Thansk! D.

Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk、AM62x 和 AM64x 使用相同的 DDR IP、因此它们几乎是相同的。  唯一的区别是 AM62x 支持更高的 DDR 密度和双列:

    AM64x 限制为2GB、单列

    AM62x 最高可达8GB DDR4、4GB LPDDR4

    但就 x16数据而言、两者相同、最大频率为1600MTs

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、James!

    在比较 AM64与 AM62的 TRM 时、客户对答案感到困惑。

    AM62:

    表5-1:

    AM64:

    表5-1.

    这似乎不符合您的回答。

    您可以再次核对一下吗?

    谢谢 Dirk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dirk、我没有看到您提供的代码段中存在差异。  我认为唯一的事情可能是双重排名。  我认为市场上不存在16位双排名、这就是布局指南仅显示1排名的原因。

    此致、

    James