This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:尽管 MCU 电源正常、SYS_RESETn 引脚始终处于低电平

Guru**** 2544530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3358, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1344407/am3358-sys_resetn-pin-always-low-despite-good-power-supply-to-the-mcu

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:TPS65217SN74LVC1G07

您好!

我将发明一款基于 Beagle Bone Green Wireless (BBGW)的新电路板。 电源轨均符合预期、但 MCU 不希望通过 uSD 卡接口启动。 有一个意想不到的情况是 SYS_RESETn 引脚始终为零。 我来自 TPS65217的 PMIC_PGOOD 信号始终为高电平、因此此问题的唯一逻辑来源是 AM335x 的 A10引脚。 该引脚会被下拉的原因有什么吗? 我探测了我的 sysboot 信号并且 SYSBOOT[4..0]= 11100。 即使我将 SYSBOOT2接地以跳过 eMMC、 SYS_RESETn 信号也始终为零、除电源和 BT LED 外、在正常 BBGW 启动期间、所有 LED 都不会像那样亮起

我还探测了 MMC0线路上的 CLK 线路、没有来自该线路的活动。 我在电路中附加了与 SYS_Resetn 相关的部分、该部分与 BBGW 类似(也附加了)。

是否有人以前遇到过此问题、或知道调试问题原因的最佳方法?  

 e2e.ti.com/.../beaglebone_5F00_green_5F00_wireless_5F00_v1.0_5F00_Page-3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    感谢您的提问。

    查看您是否已联系 Beagle 团队了解他们是否遇到过类似问题?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有向他们伸出手。 我假设他们可能会将我引向 TI、因为问题并不完全在 Beagle Bone 板上发生、但让我来试试、看看这是否是一个已知的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    感谢您的 答复。

    我建议您伸出援手、看看您从他们那里听到了什么。

    您随附的示意图页面也来自 Beagle、因此最好能寻找他们的答案。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我很不幸地获得了 Beagle 团队的回复。 我 还决定让 CM 进行 X 射线、以防 AM3358 warmrstn 引脚对地短路。 X 射线没有显示任何短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    谢谢你。

    您是在特定的板上还是在多个板上看到此问题?

    定制板的信息是部分信息。

    您是否能够共享其他信息?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我使用的所有三个板上都看到此问题。 我提供了整个原理图、因为它与为系统供电的 AM3358和 TPS65217相关。 您是否需要我提供更多信息?

    e2e.ti.com/.../MCU-and-PWR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    谢谢你。

    您能否分享一个可搜索的原理图。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    下面的文档应该是可搜索的。

    e2e.ti.com/.../MCU-and-Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    谢谢你。

    让我回顾一下原理图并重新回到这里。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    我无法找到 VIO 2.4C 电源。 请您验证源代码。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    源极为 TPS65217CRSLR 的引脚3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    谢谢你。

    由于网名称似乎不同、您能否验证缓冲器供应的供应水平。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    电压为1.8V。 网名称"/"后出现的数字用于参考原理图中的工作表、如果信号不在同一原理图中、则该工作表中也出现信号。 实际的信号名称为 VIO。

    此致!

    Taringana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    谢谢你。

    您是否在上电期间看到 PMIC_PGOOD 切换?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PMIC_PGOOD 会在上电期间上电。 在其中一个电路板上、我取消填充了缓冲器(SN74LVC1G07)、将 PMIC  的任何行为与 SYS_RESETn 线路隔离、该行为 不会更改 SYS_RESETn  线路上的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    谢谢你。

    您能否确认时钟正常工作。

    我假设已验证所有电源轨都是正常的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    我刚才确认24MHz 主时钟不工作。 我将进行更多调试、以找出问题并查看我是否可以在这些板上修复。  

    谢谢!

    Taringana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    谢谢你。

    我假设您已经验证了该处理器的所有电源轨的可用性。 如果不是、请在调试振荡器时验证电源。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    请确认使用的晶振负载和负载电容器。

    您可能必须使用负载较低的晶体。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/388785/am335x-osc0-crystal-circuit-load-capacitance/1372124?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=am335x%25252525252525252520xtalin#1372124

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/249172/am3352-stuck-in-reset/872030?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=am335x%252525252525252520xtalin#872030

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    按照以下过程测量 clockout1引脚上的时钟。

    如果可能、设置 SYBOOT[5]=1以使 CLKOUT1在上电后输出并检查其频率。  如果一切正常、这将反映晶体频率下的方波时钟。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/980121/am3358-custom-board-bring-up-issue/3621869?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=am3358%20clkout1#3621869

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    请注意允许的 负载电容并相应地选择晶体负载。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sreenivasa 的帮助。

    我使用的一个4块晶圆级芯片(24MHz)振荡器库封装不正确。 由于输出和振荡器接地引脚被交换、因此输入时钟未启动。 所有电源轨都正常、因此振荡器可能是导致复位保持低电平的原因。  我 正在进行一项修复、有望修复复位引脚问题。

    此致、

    Taringana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    谢谢你。

    基于电路原理图器件型号的晶体负载为18 pF。

    FW2400063Q – 24 MHz±15ppm 晶振18pF

    任何具有18pF 负载要求的晶体都需要比数据表中允许的电容更大的电容。

    如果可能、请尝试采购负载为12 pF 的晶体、以便与使用的负载电容器相匹配。

    完成更改后、请在继续测试之前测量 clockout1。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    我不明白当数据表最大值为24pF 时、为什么具有18pF 负载要求的晶体超出所需的范围。

    我设法对同一晶体重新接线、现在  OSC0_OUT (黄色)和 CLKOUT1 (蓝色)上都有24MHz 时钟、如下图所示。 CLKOUT1不是方波、这应该是个问题吗? 数据表确实提到 CLKOUT1应该完全复制 OSC0_OUT、尽管我的信号具有不同的幅度。 我现在在启动电路板时遇到问题、我需要对这些问题进行进一步研究、因为我没有在 MMC0_CLK 线路上观察到任何时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    谢谢你。

    我不明白为什么当数据表最大值为24pF 时、负载要求为18pF 的晶体超出了所需范围。

    24 pF 是负载电容、而不是晶体负载。

    我无法评论晶体行为。 建议遵循数据表中的建议。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我得到一个12pF 并将其替换到设计中、它的行为类似于18pF。 我在从 uSD 启动时遇到问题、并且没有在 MMC0线路上观察到任何时钟活动。 我将致力于调试新问题。 非常感谢您帮助我调试复位线路问题。  

    我将使用需要12pF 的晶体替换24MHz 晶体。

    此致!

    Taringana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    感谢您的更新。

    我试着查看原理图、但好像 SD 卡部分不包含在内。

    请验证您是否具有 SD 卡 MMC 接口所需的拉电阻。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    正在检查是否取得了一些进展。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    由于下周我只能对板进行更多调试、因此没有取得任何进展。 我需要上拉电阻器、并附上了完整的原理图、包括 MMC 和无线接口。

    e2e.ti.com/.../Custom-BBGW.pdf

    此致!

    Taringana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    感谢您的更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    我发现原理图中 的 U3器件型号错误。 它包含 缓冲器 SN74LVC1G07DCK、 而不是 逆变器 SN74LVC1G06DCK。 逆变器的输出控制 eMMC_RSTn、因此我的 eMMC 已处于复位模式。

    我移除了电阻 R162、以确保 eMMC_RTSn 始终为高电平、但这并没有解决这个问题。

    我还注意到、当 SYSBOOT2=HIGH 时、MMC1_CLK (eMMC_CLK)也连接到低电平、例如 MMC0_CLK、但当 SYSBOOT2=LOW 时、它连接到高电平。 看起来我仍然有另一个错误、导致我的两个时钟都保持低电平、即使它们都具有上拉电阻器。

    我一直在等待着获得正确的逆变器、并将它替换在电路板上、以防万一、这在我看来会有所不同。

    此致!

    Taringana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    感谢您的更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    我一直在做更多的调试、但尚未解决 MMC0上的时钟问题。 我在 UART 0上连接了一根电缆、但在连接 uSD 卡时停止之前、我只能获得8个"CCC"、尽管在每个电源周期都没有出现。 当我移除 USD 时、"CCC"会一直连续传输、而不会出现任何问题。  

    是否知道电路板在哪里可能会卡住? I double checked 和 VDD_CORE 和 VDD_MPU 都为1.1V、而 VDDS_DDR 为1.5V。

    此致!

    Taringana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    谢谢你。

    让我 看一下原理图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我只是想检查一下原理图中是否有任何错误、这些错误可能会导致我在 MMC0时钟线上遇到的问题。

    此致!

    Taringana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taringana Guranu

    谢谢你。

    我再重复一遍原理图。

    此致、

    Sreenivasa