This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM68:SK-AM68

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391452/sk-am68-sk-am68

器件型号:SK-AM68
主题中讨论的其他器件:SK-TDA4VM

工具与软件:

想 根据此 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am68a/09_02_00/exports/docs/system/WiFi/WiFi_OOB_WiFi.html 将 Intel-9260 Demo_User_Guides Demo_User_Guide 卡连接到 SK-AM68A。但电路板的背面有一个 PCIe M.2 M 密钥。 那么、是否可以连接 WiFi 卡? 文档是否过时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:

    文档已过时。 该内容可能摘自 SK-TDA4VM 文档。 您可以将 WiFi 卡连接到 M.2 M 密钥插槽。

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:
    您能否建议哪种型号的 WiFi 卡可以连接到 M.2 M 钥匙插槽? 我有一个 Intel 9260NGW、它有一个 E 和一个密钥、但它不适合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:

    据我所知、几乎所有的 WiFi 卡都是 E 键。 我将使用 M 转 E 密钥适配器并使用  Intel 9260NGW。

    此致!
    Jared