This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:[Edgeai-tiovx-apps]查询有关 TEE 节点的信息

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391485/processor-sdk-j721s2-edgeai-tiovx-apps-query-regarding-the-tee-node

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

您好!

我当时看过 edgeai-tiovx-apps (https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tiovx-apps/wiki/Edge-AI-TIOVX-Apps-reference-guide)的文档、对于 TEE 节点我有点困惑。

按照我的理解、TEE 节点会将节点输入(灌电流焊盘)转换为多个输出(拉电流焊盘)。 TEE 节点克服了"一个拉电流焊盘 只能连接一个灌电流焊盘"的限制。  但是、节点对象 也可以具有 多个输入(灌电流)和多个输出(拉电流)。 因此 、我们可以从节点对象内的一个输入(接收焊盘)创建多个输出(源焊盘)、而不是为同一节点对象定义一个接收焊盘和一个源焊盘、然后定义一个单独的 TEE 节点以将其转换为多个源焊盘。

因此、当节点对象本身可以具有多个拉电流焊盘和灌电流焊盘时、为什么我们需要一个 TEE 节点?  

谢谢!

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    在  edgeai-tiovx-apps 框架中、当需要将节点的输出输入到多个节点时、将使用 TEE。  

    因此、每次您将新节点连接到该节点时、我们都可以使用 T 形节点将该节点的输出连接到新节点、而不是向该节点添加更多的输出参数。

    此致、

    Nikhil