主题中讨论的其他器件:SK-AM62B
工具与软件:
您好、亲爱的专家
客户的主板具有较低的 TX (客户端->服务器)以太网带宽、因此我尝试帮助他们确定根本原因。
第一步、我尝试基于软件角度来调试这个问题。
这是我的 Netperf 脚本、
#!/bin/bash for i in 5 do netperf -H 192.168.10.99 -j -c -l 60 -p 1203 -t TCP_STREAM # -k DIRECTION,THROUGHPUT,MEAN_LATENCY,LOCAL_CPU_UTIL,REMOTE_CPU_UTIL,LOCAL_BYTES_SENT,REMOTE_BYTES_RECVD,LOCAL_SEND_SIZE & netperf -H 192.168.10.99 -j -c -l 60 -p 1203 -t TCP_MAERTS -- # -k DIRECTION,THROUGHPUT,MEAN_LATENCY,LOCAL_CPU_UTIL,REMOTE_CPU_UTIL,LOCAL_BYTES_SENT,REMOTE_BYTES_RECVD,LOCAL_SEND_SIZE & done
*[测试1]: 在客户主板上运行 Netperf ,结果 如下。
root@am62xx-evm:~# ./netperf-client.sh MIGRATED TCP STREAM TEST from 0.0.0.0 (0.0.0.0) port 0 AF_INET to 192.168.10.99 () port 0 AF_INET : histogram : interval Recv Send Send Utilization Service Demand Socket Socket Message Elapsed Send Recv Send Recv Size Size Size Time Throughput local remote local remote bytes bytes bytes secs. 10^6bits/s % S % ? us/KB us/KB 131072 16384 16384 60.03 862.70 28.28 -1.00 10.742 -1.000 MIGRATED TCP MAERTS TEST from 0.0.0.0 (0.0.0.0) port 0 AF_INET to 192.168.10.99 () port 0 AF_INET : histogram : interval Recv Send Send Utilization Service Demand Socket Socket Message Elapsed Recv Send Recv Send Size Size Size Time Throughput local remote local remote bytes bytes bytes secs. 10^6bits/s % S % ? us/KB us/KB 131072 16384 16384 60.00 941.41 34.34 -1.00 11.954 -1.000
我们发现从客户端到服务器(TX)的带宽仅为862.70Gbps、本地 CPU 利用率约为28.28%
* 在 客户主板上运行 Netperf 之前转储 CPU 利用率。
00:12:28 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle 00:12:29 all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 00:12:29 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 00:12:29 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 00:12:29 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 00:12:29 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
* Netperf 在客户主板上运行时转储 CPU 利用率。
00:22:13 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle 00:22:14 all 0.51 0.00 13.37 0.00 2.83 18.51 0.00 0.00 64.78 00:22:14 0 0.00 0.00 17.17 0.00 10.10 72.73 0.00 0.00 0.00 00:22:14 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 00:22:14 2 2.22 0.00 26.67 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 70.00 00:22:14 3 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.91
*[测试2]: 在 AM62 EVB 上运行 Netperf ,结果 如下。
root@am62xx-evm:~# ./netperf-client.sh MIGRATED TCP STREAM TEST from 0.0.0.0 (0.0.0.0) port 0 AF_INET to 192.168.10.99 () port 0 AF_INET : histogram : interval Recv Send Send Utilization Service Demand Socket Socket Message Elapsed Send Recv Send Recv Size Size Size Time Throughput local remote local remote bytes bytes bytes secs. 10^6bits/s % S % ? us/KB us/KB 131072 16384 16384 60.02 934.94 42.89 -1.00 15.032 -1.000 MIGRATED TCP MAERTS TEST from 0.0.0.0 (0.0.0.0) port 0 AF_INET to 192.168.10.99 () port 0 AF_INET : histogram : interval Recv Send Send Utilization Service Demand Socket Socket Message Elapsed Recv Send Recv Send Size Size Size Time Throughput local remote local remote bytes bytes bytes secs. 10^6bits/s % S % ? us/KB us/KB 131072 16384 16384 60.00 941.45 51.28 -1.00 17.847 -1.000
我们发现 AM62 EVB 具有更好的以太网带宽性能(934~941Gbps)以及更高的 CPU 利用率(42%~51%)
* 在 EVB 上运行 Netperf 之前转储 CPU 利用率。
01:13:18 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle 01:13:19 all 0.75 0.00 2.51 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 96.24 01:13:19 0 1.01 0.00 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.94 01:13:19 1 2.97 0.00 3.96 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 92.08 01:13:19 2 0.99 0.00 0.99 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 97.03 01:13:19 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
* Netperf 在 EVB 上运行时转储 CPU 利用率。
01:17:10 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle 01:17:11 all 0.80 0.00 18.50 0.00 6.43 24.66 0.00 0.00 49.60 01:17:11 0 1.15 0.00 36.78 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 57.47 01:17:11 1 0.00 0.00 0.00 0.00 11.96 88.04 0.00 0.00 0.00 01:17:11 2 1.01 0.00 9.09 0.00 6.06 10.10 0.00 0.00 73.74 01:17:11 3 1.06 0.00 29.79 0.00 3.19 0.00 0.00 0.00 65.96
根据测试结果、我认为 CPU 利用率和性能应该是影响以太网带宽的因素之一。
我们的 EVB 对 netpref 具有更高的 CPU 利用率、因此可以在以太网上获得更好的性能。
我尝试调整"中断节奏"、但在客户板上对我来说不起作用。
较高的延迟周期会获得最差的以太网带宽、默认值"20"更好。
ethtool -C eth0 rx-usecs <delayperiod> ethtool -C socnet0 tx-usecs 20 ethtool -C socnet0 rx-usecs 20
我们是否有其他软件方法可以提高以太网性能?
需要更多建议。
非常感谢
Gibbs