This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:DFU EMMC ROOTFS 大小

Guru**** 2542440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1390299/am62a7-q1-dfu-emmc-rootfs-size

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

您好!

我通过 DFU 刷新了32GB EMMC。

之后、使用 df 命令检查大小、确认大小约为6GB。

是否有办法使用剩余容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    请说明您是如何为 eMMC 创建 rootfs 映像的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu

    $ CD /filesystem
    $ dd if=rootfs.ext4 /dev/null bs=1M seek=6000
    $ mkfs.ext4 -F rootfs.ext4
    $ mkdir mnt_fs
    $ sudo mount -t ext4 rootfs.ext4 mnt_fs
    $ CD mnt_fs
    $ sudo tar xvf ../tisdk-edgeai-image-am62axx-evm.tar.xz
    $ CD ...
    $ sudo umount_fs

    使用上述命令、我创建了一个 ext4文件并执行了 DFU 闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    从 eMMC 引导 Linux 后、可以使用 resze2fs 命令扩展 eMMC rootfs。 请参阅下面随附的脚本。

    e2e.ti.com/.../resize_5F00_rootfs.sh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    未显示可用空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu

    脚本不起作用、但我用 resze2fs 命令解决了问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我从 SDK rootfs 映像获得了该脚本。 它可能不会直接适用于此用例。

    您能解释一下如何使用 resze2fs 命令解决问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    当执行 parted 时,找不到可用空间,所以我修改了命令 df

    FREE_SPACE=`parted /dev/$BOOT_DEV unit '%' print free | grep 'Free Space' | tail -n1 | awk '{print $3}'`
    
    if [[ ${FREE_SPACE%.*} -gt 0 ]]; then
        echo "$FREE_SPACE of /dev/$BOOT_DEV is free. Extending partition #2"
        echo ",+" | sfdisk -N 2 /dev/$BOOT_DEV --no-reread
        partprobe
        resize2fs /dev/$ROOT_PART
    fi
    

    AVAIL_SPACE=`df -h | tail -n 1 | awk '{print $5}' | sed -e s/%//g `
    
    if [[ ${AVAIL_SPACE} -eq 0 ]]; then
        echo ",+" | sfdisk -N 2 /dev/mmcblk0 --no-reread > /dev/null 2>&1
        partprobe
        resize2fs /dev/$ROOT_PART > /dev/null 2>&1
    fi
    

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的解决方案。