This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:CPSW9G 的使用

Guru**** 2549670 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391312/tda4vm-q1-the-usage-of-cpsw9g

器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的专家:

TDA4VM 具有一个 CPSW9G 交换机、因此有8个端口可用作 SGMII/RGMII/RMII。 我们的客户想使用以下组合、可以吗?

RGMII1+RGMII2+RGMII3+RMII4+RMII5+SGMII6+SGMII7+SGMII8

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="523857" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391312/tda4vm-q1-the-usage-of-cpsw9g ">TDA4VM 具有一个 CPSW9G 交换机、其中8个端口可用作 SGMII/RGMII/RMII。

    可以、每个端口都可以配置为 SGMII/RGMII/RMII。

    [报价 userid="523857" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391312/tda4vm-q1-the-usage-of-cpsw9g ]RGMII1+RGMII2+RGMII3+RMII4+RMII5+SGMII6+SGMII7+SGMII8

    是的、可以在上述情况下进行。

    供参考:
    上述 SGMII 信号使用4通道串行器/解串器、其中 eDP 功能与同一串行器/解串器共享。
    如果我们为 SGMII 配置串行器/解串器、则无法使用 eDP。

    此致、
    Sudheer