This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DRA829

Guru**** 2644615 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1392171/tda4vm-dra829

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

我们希望开发具有5G 连接功能的 ASIL B 远程信息处理盒。 需要 TI 参考设计和相同的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    都需要更多信息才能提供任何详细信息。

    TI 安全配套资料可根据保密协议提供、可以通过以下方式申请:

      • 最终目的 申请 Jacinto_restricted_docs_safety 这是一次性申请:  [link]
      • mySecure 软件访问链接(已授予访问权限后):[LINK]

    有关参考设计的详细信息、可参考以下 TDA4VM EVM:

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    我将浏览文档。 我看到 TI 板上没有5G 模块。 哪一个可 用于 GSM 连接、且该连接符合 ASIL B 的安全要求

    另外、为了了解远程信息处理盒的 ASIL 要求、Ir 是因为 FOTA 还是因为紧急呼叫。 我们将紧急呼叫视为 ASIL B 级。请进一步指导我们了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    先前的响应基于 TDA4VM 输入的器件型号。   将在连接团队中征求有关5G 的意见。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    TI 不再生产 GSM 模块、对于哪些 GSM 模块可获得 ASIL B 认证、我们也不是专家。 因此我们不提供器件型号的建议。

    此致!
    Jared