This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM62x

Guru**** 2552010 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1393347/am620-q1-am62x

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1

工具与软件:

您好!

我想将外部 DDR4存储器与 AM62x 控制器搭配使用、

我想确认是否是  微米  MT40A512M16  该电路板支持 DDR4。

MT40A512M16是 Micron 的 DDR4芯片、我通过 AM62x 的 DDRSS0对其进行连接。

谢谢你。

                                    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    感谢您的提问。

    我们不推荐或审查客户器件选型。

    DDRSS 与 JEDEC 兼容、任何符合 JEDEC 标准的存储器都应该可以正常工作。

    SK-AM62B-P1有可供参考的 DDR 存储器。

    此致、

    Sreenivasa