工具与软件:
您好!
我们将在多核 AM6442处理器上评估 ind_comms_sdk_am64x_09_02_00_09的工业以太网 Profinet 示例。
到目前为止、我们已成功在 R50_0内核上运行了 Profinet 示例、并通过 IPC 通信将其扩展到 R50_1内核。
我看起来 Profinet 示例非常慷慨地使用 MSRAM、例如将堆放置在 MSRAM 中。
对于未运行 Profinet 但正在处理其他器件任务 (例如 IPC 扩展 Profinet 示例中的 R50_1内核、或者可能运行 Linux)的内核、我们需要估算其可使用的 MSRAM 量。
但是、仅查看示例的.map 文件是不够的。 我们认为 Profinet 示例在 MSRAM 使用方面没有进行优化。
我们需要知道哪些段绝对需要放置在 MSRAM 中才能实现正确的 Profinet 操作以及它们可以实现多大。
由于此复杂的多核器件中有许多共享资源、因此 Profinet 协议栈数据表通常绝对需要资源使用和最小/最大数字等资源。
现在、可以进行近似的估算。
此致
Rudolf