This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:R5F 支持 FreeRTOS CycleCounterP_getCount32

Guru**** 2550480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1393208/am6442-freertos-cyclecounterp_getcount32-support-on-r5f

器件型号:AM6442

工具与软件:

尊敬的 TI:
我正在使用 SDK MCU-SDK-AM64X 09.02.01.05、NORTOS R5F;支持 API 函数"CycleCounterP_getCount32"
为什么 FreeRTOS R5F 不支持"CycleCounterP_getCount32"?endCounter 的值是错误的

例如:
uint32_t startCounter、endCounter;

/*计算开销*/
CycleCounterP_RESET();

startCounter、= CycleCounterP_getCount32 ();
/*调用函数来分析*/
endCounter= CycleCounterP_getCount32();
开销= endCounter- startCounter、
DebugP_LOG ("total endCounter=%d cycles\r\n"、endCounter);
DebugP_log ("总开销:%d 个周期\r\n"、开销);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您认为周期计数器将针对无 RTOS 示例本身工作、这是正确的。

    对于 FreeRTOS 的正确值、可以尝试以下方法吗?

    您能否注释突出显示的行、再次构建库和示例并尝试运行应用程序?

    此致、

    Vaibhav