This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:TMDS64EVM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1387370/tmds64evm-tmds64evm

器件型号:TMDS64EVM

工具与软件:

您好、TI 团队:

我正在使用 R50_0内核的 ICSDK 9.2中提供的 PROFINET 示例。 我还添加了 IPC 任务、以便与 R50_1内核通信。 在 R0_1内核上、仅运行 IPC 任务。 当我在 R50_0内核上运行 IPC 任务时、会出现以下错误。  

错误:DRIVERS_i2cOpen:92:实例0的 I2C 打开失败!!!
[错误] Sciclient 事件配置失败!!!
错误:DRIVERS_opiOpen:153:OSPI 打开失败(实例0)!!!

当停止调试时、它将在 HwiP_armv7r_handlers_freertos.h 中的以下代码处结束:

void __attribute__(((interrupt ("abort")、section (".text.hwi")、weak)) Hwip_data_abort_handler_c (void)

易失性 uint32_t loop = 1;
while (loop != 0U){;}

}

我正在努力、

AM64x-EVM

ICSDK 9.2

CCS 12.7.1.

出现此错误的原因可能是什么? 我正在等待回复。

此致、

 Parag Vora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    感谢您访问德州仪器(TI) E2E 支持论坛。

    您能告诉我们在 R50_0和 R50_1内核上加载的来自 SDK 的示例的名称吗?

    从上述错误日志来看、它似乎无法打开 I2C 驱动程序。 是否在示例项目中使用 I2C?

    如果存在、哪个内核正在初始化 I2C 实例、是 R50-0还是 R50-1?

    您能否还提供示例项目以更快地调试问题?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好!

    问:您能告诉我们在 R50_0和 R50_1内核上加载的来自 SDK 的示例名称吗?

    答:profinet_device_demo_am64x_evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang (但在这里、我还添加了 IPC、以便与 R50-1内核进行通信)

     :ipc_rpmsg_echo_am64x-evm_r5fss0-1_nortos_ti-arm-clang (本示例附带 nortos、但我添加了 RTOS)

    问:从上述错误日志来看、它似乎无法打开 I2C 驱动程序。 是否在示例项目中使用 I2C?

    答:只有 Profinet 示例对 CONFIG_I2C1_STATUS_LED 和 CONFIG_I2C1_STATUS_LED 使用 i2c 。

    问:哪个内核正在初始化 I2C 实例、是 R50-0还是 R50-1?

    答:只有 Profinet 示例对上述提到的任务使用 i2c。 因此、只有 R50-0内核使用 i2c。

     此致、

     Parag Vora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    对延迟响应深表歉意。

    您可以检查代码 Drivers_I2cOpen()没有被调用两次吗?

    您是否还可以提供示例代码以便在结尾处重现问题?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好!

    该问题已得到解决。

    此致、

     Parag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    此问题已解决。

    感谢您的确认。  

    您能告诉我们问题的原因是什么吗? 它将帮助未来的读者。

    此致、

    Tushar