This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:UCD9222和 UCD7242问题

Guru**** 2552640 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7242, UCD9222, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391821/tms320c6678-ucd9222-and-ucd7242-issues

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件: UCD9222、UCD7242

工具与软件:

您好!

我的客户为 TMS320C6678设计了 UCD9222和 UCD7242、与下面链接中 EVM 原理图的第33页相同。

https://www.ti.com/lit/df/tidrft2/tidrft2.pdf?ts = 1721868097803&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.co.kr%252F

在测试所设计的电路板时、发生了以下问题。

引脚‘电源正常通常具有"SH"输出、但 PG1和2为‘"SL"、UCD7242输出不会输出。

在 FPGA 中仅控制/RESET 和 ENA1、2引脚。

它们是否需要单独控制 PMBus 或 VID? 请告知此问题的原因和解决方案。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    如果遵循 EVM 参考、则不会出现任何问题。

    我建议您 仔细测量 UCD 元件的客户设计握手/周边、并与 EVM 进行比较。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也在努力解决同样的问题。
    输出是否来自硬件配置?
    或者我们是否需要首先将其设置为 JTAG 或 PMBus?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD9222的数据表注明了" UCD9222具有闪存和串行接口、以支持 可配置性、监控和管理。"

    对于 UCD9222操作、您的意思是我们不需要写入任何闪存吗?